エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付のレビュー
- 用途:
- 二輪のタイヤ空気圧調整に使用
- 対象商品:
- 53383786
これまで使用していた充電式コンプレッサが使用できなくなった(充電できなくなりました)ので急遽購入しました。設定した数値よりも10kPa程度高く充填されますが、バルブから取り外す際に多少の漏れはありますのでこれはこれでいいかもしれません。何と言ってもオートストップ機能は便利ですね。騒音はそれなりにあるので夜間の住宅街では使用できませんが、これは致し方無しです。
- 用途:
- タイヤ交換時
- 対象商品:
- 53383786
オートストップ付きの簡易コンプレッサーの中では最安値だったので購入しました。別のエアゲージで確認すると正確に充填できているようで驚きました。
ロードバイク用の高圧タイヤで試してみると400kPa付近で起動できませんでした。低圧から入れていくと800kPa(手持ちタイヤの上限)までは入れられました。
とにかくチャックが使いづらく、エアが漏れたり入らなかったりします。漏らさず外すことが困難なのでせっかくのオートストップが台無しです。
追加出費になりましたが元のチャックは切り落として、モノタロウのクリップチャック(注文番01078105)に交換して使っています。
動作音はかなり大きいです。ご近所に響き渡って申し訳ないくらいなので可能な場合は車室内で作動させています。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- バイクや車のタイヤ空気圧管理に使用します。
- 対象商品:
- 53383786
表示される空気圧が目安だと説明書に記載されているので
少し高めに設定して正確なゲージで抜きながら調節すると楽です。
もう少し電源コードが長いと使いやすいと思います。
- 用途:
- ホースが弱い
- 対象商品:
- 53383786
1年と7か月、その間に使用回数10回程度でホースが破れました。素材がゴムだから2年で切れる。とりあえず燃料用のホースとバンドがあったのでカシメ部分を割いて交換しました。
- 用途:
- 自転車,原付、車の空気入れ。
- 対象商品:
- 53383786
圧が設定できてとても便利。タイヤ交換のビード入れにも重宝。難点は、既に300kPaくらい入っているところからだとモーターが起動しない時がある。起動トルクが負荷を回しきれないため. あまり非力(頻発する様)だと商品として「ボーダーライン」。供給電圧がしっかりあっても発生する.
ウオッチ中。
- 用途:
- タイヤ交換時
- 対象商品:
- 53383786
①それなりに使えているが動作が説明書とは異なる。②バルブ接続は、アルミでは普通にできるが、スチールホイルではホイルカバーが邪魔して取り付けにくい。タイヤ交換時にはキャップを外すので取り付けやすいが、点検にはうまくいかない。
- 用途:
- バイクで使用
- 対象商品:
- 53383786
GSX-S100にシガーソケット電源を取付けており、それを使用。電源側のヒューズが5Aだったので直ぐに飛びました。ヒューズ容量をUPして、エンジン回して、ちゃんと空気を入れられました。
当たり前ですがそのあとは、別途空気圧ゲージで調整します。
- 用途:
- 空気圧チェック
- 対象商品:
- 53383786
ホースが横に伸びているので、ホイールが邪魔をしてピンが刺せません。
ピンも短いので、使い物になりません。
もう少しまともな商品を出してもらえませんか?
返品対応をしてもらいました。対応は〇
この度はご不便をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。
- 用途:
- 車の空気入れ
- 対象商品:
- 53383786
昨年12月に購入して使用していましたが、
ホースの根本から空気が漏れるようになり使えなくなりました。
自動で空気を入れれるので良かったのですが…。
使用回数は車3台分。(4台目で空気漏れ)
買ってすぐ車2台分、先日2台目でダメでした
- 用途:
- タイヤ交換時
- 対象商品:
- 53383786
付属の取説には、設定空気圧より約10~20%程度、高く表示(充填)されて停止とありましたが、実際は、350kpaに対し+5の355kpaで停止しました。約1~2%高めだと思います。逆にこれ位で良いでしょう。問題なく空気充填できました。空気圧測定ゲージでチェックしてみたところ、ほぼ同数値だったのでOKです。あとは、製品寿命に期待します。
- 用途:
- マイカーのタイヤの空気補充
- 対象商品:
- 53383786
タイヤをスタッドレスに交換した際に使用しました。結果的に補充出来ましたが、以下の問題がありました。
1. 理由は不明ですがスイッチONにしてもコンプレッサーが動かない事がありました。電源を入れ直したら動きました。
2. タイヤを4本空気補充(2.7㎏を3.0㎏まで増圧)したところ、電線が少し温かくなっていました。電線の容量(スケア)が足りない様です。因みに電源側の10Aヒューズは切れなかったので電流は10A以下だった様です。少し気になるのでシガーソケットに内臓しているヒューズは手持ちの10Aに取り替えました。
3. 使用後に空気充填ホースを本体裏に収納しましたがバルブ接続ソケットが上手く収納出来ませんでした。ソケット収納部の形状が良くない様です。
貴重なご意見ありがとうございます。
注意に説明を追記させていただきました。
- 用途:
- 事業用車両のメンテナンス用
- 対象商品:
- 53383786
ノズルのピンがすぐ抜けます。
そして元に戻すのが非常に面倒くさい。
朝の出発前点検で空気圧チェックするときに使おうものなら、
時間ばっかりかかって使い物になりません。
もう少しまともな商品を出してもらえませんか?
- 用途:
- 車いすの空気圧調整
- 対象商品:
- 53383786
購入前の第1印象として。
もう少しコンパクトだったらなぁ、と。
ライトも良いけど小物入れも欲しかった。
自転車用プラグが使い物にならないだろう、と。
バッテリー式だと氷点下では使えないときがあるので、
DC12Vタイプで空気圧調整のしやすいものを選びました。
実際に使ってみたら、再度レビューしたいと思います。
- 用途:
- 事業用車両の日常空気圧調整
- 対象商品:
- 53383786
まさかの5Kpa単位、
しかも220で設定したら230で止まるという意味不明な機能。
買った当初はコンパクトに感じましたが、
最近は安い充電式コンプレッサーも出ているので、
無駄に大きく感じます。
小物入れスペースくらいあれば便利だと思いますよ。
- 用途:
- キャラバンタイヤの空気入れ
- 対象商品:
- 53383786
キャラバンのタイヤの空気入れに購入
空気を入れるのは少し時間かかるけど自動なので問題ない
ただケーブルが短くて左後ろタイヤまで届かなかった…
どうせなら18Vバッテリー対応とか出してほしい
貴重なご意見ありがとうございます。
充電式エアーポンプ 18V用の商品も販売しております。
https://www.monotaro.com/g/04579551/
- 用途:
- キャラバンタイヤの空気入れ
- 対象商品:
- 53383786
空気入れ自体は自動で楽にできるので良かった
ただ、キャラバンの左後ろタイヤにコードが届かなかった
スイフトでも使ってみたが問題なく使えた
コードの取り回しが面倒なので18vバッテリーとかで使える空気入れを出してほしい