ボール盤バイスのレビュー

平均満足度 3.57 (30件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ボール盤バイス モノタロウ
モノタロウ
3,298 / 税込 3,628
ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。 【用途】加工物の締付け・固定作業に。
30件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-15
用途:
作業時の部材の固定
対象商品:
53471846

なかなかの粗悪品です。
値段なりのモノタロウブランドです。
箱から出したらネジが一本落ちて来ました。
クランプ部分やその他に面取りがされておらず触ると怪我をします。俺に触ると怪我するぜと昭和のスターでしょうか。
クランプ部分は遊びが多くネジを緩くしていないと開かなくなります。また、小さい物をサイド側に挟もうとすると真ん中に力がかかり片効き状態になり上手く固定できない事があります。
こういう所でしっかりコストカットして価格に反映されているのはさすがです。
値段以下の期待しかしない方におすすめです。

2025-04-26
用途:
十分な重量
対象商品:
53471855

床置きのバイスとしては金額も安くお手頃。固定感もあり良かったです。

2024-11-20
用途:
ボール盤用
対象商品:
53471855

この商品に低い口コミを書かれている方がいらっしゃいますが、他社のボール盤バイスをいくつも使用した感想です。
この価格で良いものを販売していただきありがとうございます。
バリなどは、使用前にどのメーカーのバイスでも多少はございますので、使用前に点検しヤスリがけなどを行えば良いだけの事ですので、こちらの商品も少しバリはあるところもございましたが、特に気になる程ではありませんでした。
この価格での精度も十分でしたが、精度を求められる方は、びっくりするほど高価になりますが、もう何ランクか上の物を検討されると良いと思います。

1人が参考にしています
Back Yard Garage 様2024-06-12
用途:
ボール盤での穴あけ
対象商品:
53471846

ボール盤での穴あけで、材料固定のために使っております。
ボール盤、台座に固定して使えるので、穴あけ作業が、とても楽に正確に出来ます。
価格以上に、便利な商品です。

2023-12-24
用途:
ボール盤での穴あけ作業
対象商品:
53471855

他の方々の投稿の通り、多少のガタはあります。ただ私はそれほど精密な加工をするわけではないので、私の求める品質とコストが釣り合っていてよい買い物でした。

タニグチホーム 様2023-10-27
用途:
鉄骨アングル等をベビーサンダーで切断加工するときに固定に使用
対象商品:
53471855

バイスの重量がわりと有り、安定した固定で作業が出来ました。

2023-11-23
用途:
ボール盤での鉄鋼への穴あけ時
対象商品:
53471873

鋳物の仕上げが悪いように感じますが、使用には特に問題ないです。
価格が安いのでいいかと思います。

1人が参考にしています
有限会社川崎工業 様2022-12-04
用途:
ボール盤穴あけに使用
対象商品:
53471855

サイズ感も丁度よく使いやすいですね。ただ、生生地なので、適度に油膜をかけて使用しないとすぐに錆びてしまうかもしれません。

2人が参考にしています
2024-03-10
用途:
ボール盤での作業
対象商品:
53471846

締め付けてもすぐに緩んで使用できなくなりました。
このようになったのが、1年間返品保証が過ぎた数日後のことでした。

2人が参考にしています
2021-12-21
用途:
ボール盤の穴開け時
対象商品:
53471846

比較的小さなアルミ形材に穴を開け現場に合った様々な部品を制作していたのですが、ポンチングしてペンチで挟んで穴を開けると材料が滑って困っていました。このバイスで挟んで固定すると安全確実に作業できました。このバイス自体はボール盤に固定せず材料を挟んだままフリーでポンチングの印に合わせて使用しています。底面もスライド部分も精度が思っていた以上にありガタついたりしていませんでした。ただ、バリが結構あったので、ヤスリで少し手直しが必要でした

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
品質改善に努めます。

2022-02-17
用途:
取付ステー等
対象商品:
53471846

市販の取付ステー等のネジ穴が小さ過ぎて合わないとに等大きな穴開けするに安全に作業する為に購です。製品のバリ等若干有りますが使用上特に問題なく使用できます。

モビリカ 様2022-02-15
用途:
ボール盤でワーク固定
対象商品:
53471864

hikokiボール盤のワーク台にある穴幅にぴったりでした。ワークを挟む部分は低いため、パイプ等を挟む場合は別途ジグが必要

2021-11-09
用途:
金属の加工
対象商品:
53471855

金属の加工の際、材料を固定するのに、便利です。手で持ってけがをしたことがあるので、バイスは必要です。

2022-09-18
用途:
ボール盤での穴あけ時の固定として使用
対象商品:
53471846

他の方のレビューで油まみれとありましたが、私の買ったものはカサカサで見えない部分がさびてきていました。
表面も汚れなのか塗装なのかわかりませんが、触ると手が真っ黒になりました。
口の並行度にかなりのガタがあるので、固定するときは中央で咥えるようにしないといけないです。
裏側にあるネジがゆるゆるだったので締めてみたら回らなくなるし。
母材にも鬆が入っており、あちこち凸凹です。
まるで学生が実習で作ったものを検品なしで売っているような感じです。
ヤスリでバリを落として分解して洗浄し、油を挿して組み上げてようやくDIYに我慢して使えるレベルの商品です。
まあ、ちゃんとしたのが欲しかったら1万円出せということなのでしょうけど、それにしても「モノタロウブランドとしてどうなの?」と思わせるに十分な品質と感じました。

5人が参考にしています
2024-11-11
用途:
ボール盤での固定・部品手動加工時の固定

バリが凄い、咥えこむ部分にがたつきが凄く押し込み棒の付け根が弱い。
固めに固定しようとしたら付け根が折れてしまい戻しても戻らなくなった。
精度出さずに加工する時は使えるがそもそも精度出すのは厳しいと思う。

2021-06-25
用途:
価格相応
対象商品:
53471855

このサイスが丁度いいです。加工時ケガしないようにバイスで挟んで加工してます。

2023-05-10
用途:
穴あけの固定
対象商品:
53471846

挟み口の可動体がガタガタするので、裏側を見てみるとネジが緩んでました。締めてもまだガタがあるので、精度や造りに問題があるように思います。正確な穴あけには適しませんので、信頼のあるメーカーの物の購入をお勧めします。
この商品を購入の際は裏側のネジの確認をしてください。

4人が参考にしています
2020-12-30
用途:
金属加工
対象商品:
53471846

多少バリはあるが、この商品を買う層であれば問題なく取り除けるはず。
バイスとしての機能は問題なく、安く買えて良かった。

1人が参考にしています
株式会社大津屋計量センター 様2020-11-24
用途:
ボール盤作業
対象商品:
53471864

非常に安価ではありますが 堅牢な商品であり コストパフォーマンスは大です
おすすめします

学校法人滝学園 様2020-10-27
用途:
卓上ボール盤に固定して使用、リュータ作業のワーク固定に使用
対象商品:
53471846

可もなく不可もなくDIYや学校の授業程度ではちょうどいいです。
以下の作業で使用しましたが、特に問題ないです。
・20×20の角銅をボール盤に固定(M8でボルトナット固定)して穴あけ。
・作業机の上にFクランプで固定してリュータ作業。
他レビュワーさんにあるように、バリが残っているところが多く、値段相応ですが気にしない方は問題ないと思います。