充電式エアーポンプ 18V用 本体のみのレビュー

平均満足度 3.90 (63件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ モノタロウ
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。 【用途】自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに
63件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-17
用途:
タイヤの空気入れに使用
対象商品:
53584013

最初に購入した商品のメーターの針が壊れて至急交換手配。
メーターの部分に不安があり。
軽量で使いやすいが乗用車くらいまでが限界

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-04-26
用途:
自家用車のタイヤ
対象商品:
53584013

LT(トラック用)タイヤに使用するため購入しました。
小型とはいえコンプレッサーを持ち出すのが面倒だったんです。
400kPaまでは順調に圧が上がりますが、その上はバッテリーの状態にもよりますが、なかなか時間がかかります。
そもそも乗用タイヤでしたら十分な性能ですね。大気圧から丸っ切り膨らますのには随分時間がかksりそうです。

1人が参考にしています
2025-08-01
用途:
小さくて便利

いままでAC100Vのものを使ってましたが、ケーブル邪魔でコードレス化しました。軽くて取り回しが良いです。バッテリーはほかのモノタロウコードレス電動製品と共用出来るのでその点も良いですね。

2025-02-24
用途:
自転車の出張メンテナンスなど
対象商品:
53584013

他社類似品からの買い替え後さらに2機目のリピートです。安価なため故障後の買い替えが容易なのがありがたい点です。
充填速度はさほど速くはなく個体差もあるような気がします。
それでも手押しのポンプよりは遥かに楽です。
2年くらいでホースの付け根近くの破れてしまうのですが補修ができないのが難点です。ホースの耐久性向上もしくは交換できたらかなり良い商品となるに違いないですね。

5人が参考にしています
2024-08-07
用途:
クルマ、バイク、自転車の空気圧調整
対象商品:
53584013

18Vの共用品ということで購入。
若干音はデカいが迷惑になるほどではない。深夜に使わなければ。
ガンタイプなので使い勝手はよい。

1人が参考にしています
2024-06-19
用途:
子供用プールに
対象商品:
53584013

出先でのお客様の車のタイヤに空気を入れる為に購入したのですが、まだそのような用途には使用しておりません。
試しに自転車とバイクのタイヤに空気を入れてみましたが、時間はかかるものの、普通に使用できました。
子供のプールにも使用しましたが、大きさがあるので、時間はかかるものの、普通に使用できました。フットポンプや人力だとかなり苦労しますが、これなら楽に入れられます。

1人が参考にしています
2025-05-27
用途:
空気入れ

共通バッテリーを持っていたので、購入してみた。
音がうるさいのと、時間がかかるところがいまいちかな

2024-10-30
用途:
自動車、自転車のタイヤ空気充填

従来、車のシガーライターへ繋ぐ空気入れを使っていて、ケーブルの引き回しが煩わしいかったのですが、この商品はコードレスなのでいつでも使えて便利です。ただし音がうるさいです。静かな住宅団地内では注意しないと騒音苦情になります。

1人が参考にしています
2024-03-26
用途:
自転車、自動車の空気入れ
対象商品:
53584013

自動車には未だ使っていませんが、自転車への空気入れとして利用した時には非常に便利だった。
今まで人力だったので、かなりお手軽に空気入れができて大変満足です。
音も、そんなに大きくなく助かりました。

1人が参考にしています
2024-04-13
用途:
バイクの空気入れに
対象商品:
53584013

差し込み口がT字なのでバイクの空気入れに最適です。ダメなところはホースと本体の付け根が3、4年で亀裂が入り、付け根もカシメなので買い替えになるところですが、10%オフで3000円程度であればまた買い替えます。

2人が参考にしています
2024-04-11
用途:
圧縮空気の充填
対象商品:
53584013

コードがつながっていないので、取り回しが簡単で助かっています。

1人が参考にしています
2024-03-04
用途:
車バイクのタイヤの空気入れに
対象商品:
53584013

便利です。が、皆さんが言うようにゲージは別に必要です

2024-08-16
用途:
乗用車のタイヤやビニールプールの空気充填

使い勝手はとてもよく手元を照らすライトと注入口の変換も付いていてありがたい。ただ2年使用で空気圧メーターが壊れた。

2023-04-05
用途:
タイヤの空気入れ
対象商品:
53584013

車載タイプも持っているのだが、インパクトレンチでも使ってるバッテリーが共用なので購入。
わざわざエンジン掛けなくて済むのが良い。コードの取り回しで本体を車に入れて回って取り出してなどという事もしなくて済む。
個人的には車にしか使わないので使い勝手良くするためと、このタイプのチャックは耐久性に難があると聞いたので早々に切断して1/4のタケノコと付け換えて好みのエアチャックに交換してしまった

4人が参考にしています
2023-04-06
用途:
タイヤの空気圧
対象商品:
53584013

音はうるさいが、今まで使ってきたものと大差はありません、これまでは12V供給型のものを使用してきたため、この価格で充電式なのはありがたい。

1人が参考にしています
2023-04-22
用途:
自動車のタイヤ空気圧調整

コンプレッサーからの空気充填と比較すると、充填速度は遅いですが、日常の空気圧管理程度であれば問題なく使えると思います。
本体のゲージは概ねの値で、参考程度にしかなりませんので、別途エアゲージを使用すると適正に空気圧を管理できます。

2人が参考にしています
2023-03-21
用途:
車のエアチェック
対象商品:
53584013

コスパが良いので購入。若干音がうるさいですが、そんなに頻繁に使用する訳ではないので価格を考えれば満足です。

岩田商店 様2024-12-04
用途:
自動車の空気圧調整

オートストップ機能が無い 18Vだからパワーがあると思ったら
時間がかかる 買うんじゃなかったと後悔しています

2023-02-05
用途:
いろいろな、タイヤで使用
対象商品:
53584013

いろいろなタイヤで使用してますがトラクターでもだいじょうぶ。

2022-11-20
用途:
タイヤの空気入れ
対象商品:
53584013

まず購入して大正解でした、設置のコンプレッサーはありますがこの充電式ポンプは自転車は勿論管理機、テイラーのタイヤのエアー注入に大いに便利です、どこにでも持っていけるのが
最高です。