充電式エアーポンプ 18V用 本体のみのレビュー

平均満足度 3.91 (64件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ モノタロウ
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。 【用途】自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに
64件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-01-23
用途:
自動車のタイヤの空気補充
対象商品:
53584013

自動車用タイヤの空気入れは補充に使用する分には問題ないと思います。空気圧がゼロの状態から入れたことはないので、どの程度可能か今度試してみたいと思います。 何台か作業した感想は、エアーコンプレッサを使用するよりも手軽に作業できることと、場所を問わずに作業できることのメリットだと思います。 気になるのは、本体の表示空気圧と実測した空気圧に差があります。目標空気圧より0.3くらい余計に入れる必要がありました。 それと購入する場合ですが、本体、バッテリー、充電器を個別に揃えると割引で購入しても8000円くらいになります。お得に買うには、必要ならですが、最初にインパクトドライバーの三点セットを購入してから、こちらの本体のみ購入した方がバッテリーと充電器は流用できますので、割安に揃えることができます。

Garage YZ 様2022-10-17
用途:
タイヤ空気圧調整
対象商品:
53584013

圧力計の数値が曖昧過ぎる気が。。
まぁお値段もお安いのでこんな物なんでしょうかと、エアゲージ片手に使ってます。

1人が参考にしています
2021-11-25
用途:
バイク修理
対象商品:
53584013

手押しポンプと大差無い値段で買えるので
共用できるバッテリーを持っているのならオススメです
圧力ゲージはあくまで目安です

1人が参考にしています
山英株式会社 様2024-06-21
用途:
自転車のエアー充填
対象商品:
53584013

ノズルのレバー引き起こしが固すぎる
個体差かも知れませんがあまり気持ち良い
ものでありません

2021-08-11
用途:
ロードバイク、二輪車、四輪車のメンテ。
対象商品:
53584013

コードレスがとても便利です。思っていたよりも吐出量が多いので重宝しています。

株式会社竹中土木 様2022-09-29
用途:
自転車、バイクタイヤの空気入れ
対象商品:
53584013

これは楽ちんです。
ちょっと音が大きいのにビックリしました。

2022-04-08
用途:
オートバイタイヤの空気圧調整
対象商品:
53584013

作動音もさほど気にならず、空気を入れる事には問題有りません。装着されているエアゲージがもう少し細かく測れると良いと感じました。

1人が参考にしています
2021-06-25
用途:
PCXのタイヤ交換
対象商品:
53584013

PCXのタイヤ交換で使用しました。虫を外して3.5ぐらいでビードが上がりました。3.5も余裕で空気がはいるので、すごいです。今までは、足踏み空気入れでしたが、早くこれを買ってればもっと楽にできました。あとは耐久性があることを祈ります。

株式会社HATAKE 様2023-03-07
用途:
車のタイヤに使用
対象商品:
53584013

タイヤ交換をしたときに、ガソリンスタンドまで行って空気圧調整をしてましたがこちらを購入してからは行かなくてすみました。

2人が参考にしています
2021-02-18
用途:
自動車タイヤのエア充填
対象商品:
53584013

個人使用のため、エアの充填能力には満足しています。エアの差し込み口がタイヤ側のバルブとねじ込み式になればより使いやすいです

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

2022-11-11
用途:
タイヤ交換時のエア圧調整に
対象商品:
53584013

インパクトレンチの電動化に伴って本品を購入しました。18vの同じバッテリーで使えるのは魅力ですがはっきり言って残念です。エアを0.2MPa追加するのに2分くらいかかります。タイヤサイズは195/65R15です。それと能力のわりに驚くほどうるさいです。

3人が参考にしています
2021-01-06
用途:
スタットレスタイヤを交換する時に使用
対象商品:
53584013

18Vの電圧がありパワフルでありますが、アナログメーターの圧力表示が高性能圧力計と比べて若干低い値を表示されていました。一般乗用には、特に問題ないと思います。

4人が参考にしています
2021-11-14
用途:
タイヤの空気入れ
対象商品:
53584013

安いので仕方が無いが少々うるさい。また、表示単位がkpaのみというのも使いづらい。

2人が参考にしています
2021-05-14
用途:
バイク整備
対象商品:
53584013

2種原付のタイヤ空気圧管理のため購入。タイヤには定期的に空気を補充しているが、バッテリー仕様なのでマンションのバイク駐車場でも簡単に使用でき重宝します。アダプターが数種類付属していますが、バイク用の米式アダプターは未付属なので、別途バルブ変換アダプター(米式⇒英式)をバイクのタイヤ側に装着してから、付属の自転車用アダプターを使ってます。商品説明の用途にはバイクも書かれてますのでバイク用の米式アダプターも付属した方が良いと思います。なお、吐出圧が低めなので、チューブレスタイヤ交換後にビートを上げる力はありませんでした。

2人が参考にしています
2021-12-02
用途:
バイクメンテ、自転車空気入れ
対象商品:
53584013

パワーが少し低いような?まだ1回しか使ってないので今後に期待

2人が参考にしています
2021-10-04
用途:
普通自動車と自転車に使用
対象商品:
53584013

空気圧が上がってくると入りが悪くなるのと音がウルサイ・・・他のメーカーも同じ様なのでやむおえないと思います。

2021-07-21
用途:
自家用車の空気入れ
対象商品:
53584013

初めてエアーポンプを購入。バルブへの装着も簡便で不足していた圧まで数十秒で達した。メーターがもう少し大きければ目視しやすいと思う。

2021-06-03
用途:
エアーボール類への給気
対象商品:
53584013

空気送気量が少なく腐向けである。自分の口から送気した方がよいくらいである。残念です。

2021-02-15
用途:
バイクのタイヤ交換に使用。
対象商品:
53584013

当方、マンション敷地内でタイヤ交換するため、エアコンプレッサーが使用できませんが、バルブコアをはずして、リム上げ出来ました。

1人が参考にしています
石のSHOWA 様2021-12-07
用途:
車のタイヤの空気入れ
対象商品:
53584013

バッテリーが取扱中止になっているのでまだ使えていない

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
バッテリーの販売再開にはまだ時間がかかる予定ですので一旦返品をお受けする事も可能でございます。お手数ではございますが弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけませんでしょうか。
何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。