充電式エアーポンプ 18V用 本体のみのレビュー
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
【用途】自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに
2021-02-06
- 用途:
- バイクのタイヤの空気入れ
- 対象商品:
- 53584013
自宅にコンプレッサーを持っていなかったため購入。
問題なく使えて便利ではあるが、圧力計がもう少し精度が良ければ文句無しです。
2020-12-29
- 用途:
- タイヤ交換時
- 対象商品:
- 53584013
夏タイヤから冬タイヤに交換(3台)した際、空気圧が甘いので使用しました。0.3程甘かったので使用しましたが、0.1上げるのにおよそ1分かかり、1本3分(トリガーを引いたまま)程かかりました。2本目でホースが熱くなってきたので止めました。電源が無い場所や、緊急時には良いと思います。動作音はそこそこいい音を奏でています。2.0Aバッテリーでは1台分持ちませんでした。充電ドライバーのような操作性と重量ですが、トリガーを引いた分だけLEDが点きっぱなしになります。圧力ゲージはあてになりません。圧力設定やオートストップはありません。
出力アップや圧力設定などユーザー目線の改良に期待しております。
5人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
今後の改善検討課題とさせていただきます。
柿本製作所 様2021-03-29
- 用途:
- タイヤ交換の際に圧力チェック
ゲージが大ざっぱ過ぎて信用できません。
あと弱弱しいながらも空気を入れる事はできますが抜く事はできません。
多分、今後は使用する事がありません。