OnLord(オンロード) OL-335B ソーラー式センサーライト防塵防水のレビュー

平均満足度 4.71 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
OnLord(オンロード) OL-335B ソーラー式センサーライト防塵防水 オンスクエア
日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!☆他のセンサーライトとここが違う!☆日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-11
用途:
屋外駐車場のライト

設置も難しいこともなく、使い始めて少し経ちますが雨の日、雪の日も問題なく使用できており、センサーの感度も悪くないようです。

2025-10-12
用途:
ベランダで使用
対象商品:
53751767

ベランダに 植木を置くようになり
ライトが無いので 取り付けると
昼間の 太陽で 蓄電 夜 とても明るいです
明るい時間の 調節できたら もっと良いかな

2025-03-14
用途:
センサーライト

防犯対策として設置しましたが、思った以上に明るいことにびっくりしています。太陽光パネルも角度を変えられ、満足しています。

1人が参考にしています
2025-02-17
用途:
駐車場に設置

反応も良く明るいです。防犯にも役立ちそうです。ビス止めで杭に設置しました。今まで100均の商品でしたが、どれくらい持久力があるか確認し再購入の材料にしたいです

2023-12-15
用途:
2台目
対象商品:
53751767

電気の無い駐車場に1台設置して1年以上経ちましたが問題なく使用でしてるので2個目購入
冬場は5時になるともう真っ暗、ちょっと明かりが欲しいのに・・・・と手軽に取り付け出来て十分な照度で使い勝手は良いです

1人が参考にしています
2024-11-21
用途:
屋外に防犯対策のために設置

思ったより小さかったですが、購入しやすい価格でしたので良かったです。

株式会社ハイカラー 様2024-02-07
用途:
入口の照明に
対象商品:
53751767

使用して2年です。曇天時でもしっかりと充電して劣化も余り感じられません。この価格なら大満足です。とても明るい。

フジテック株式会社 様2023-11-15
用途:
屋外トイレの照明
対象商品:
53751767

思っていたより明るく快適に使用できています。スイッチ用の針金がもう少し操作しやすい方が良いと思う。すぐ紛失しそう。

1人が参考にしています
2023-01-16
用途:
畑の防犯用に
対象商品:
53751767

畑の野菜が最近、頻繁に荒らされ、盗まれている為、少しでも防犯になる様に、ソーラーライトを設置してみました。これで、防犯出来ればと祈るばかりです。
商品自体もしっかりとした物でした。

2人が参考にしています
2022-10-27
用途:
敷地内の照明死角場所の蛍光用として
対象商品:
53751767

会社の敷地内の照明では光が届かない場所に設置しており、
防犯や安全面で大きく利用できています。
もう少し光量があれば尚良かったです。

1人が参考にしています
2022-09-20
用途:
玄関のラティス用の柱に取付て使用しています。
対象商品:
53751767

すごく明るくて大変満足しております。追加でもう一個を購入致しました。

医療法人社団三ツ山病院 様2022-05-16
用途:
自宅・事務所
対象商品:
53751767

センサー感度抜群で角度調整も適切で取り付けも簡単で
今まで購入したものの中ではさいこうです。
電気コード不要で、素晴らしいです。

2022-05-10
用途:
裏通りに
対象商品:
53751767

裏通りに設置、設置位置と太陽光の問題ありましたが、支柱を立て設置。
直角に曲がる角地でも照明角度に自由度があり助かります。
明るさはどうにか満足。

2024-02-05
用途:
外灯として
対象商品:
53751767

残念ながら思っていたより暗く照射距離も短い。そしてソーラー充電もイマイチで必要な時間帯には、もう充電切れ。ケチらずに以前購入した少し高価な物( ESL-K411SL(W))を購入すれば良かった。ソチラは購入してから約3年近く使用しているがコチラと比べると最高の使用感。

2022-04-11
用途:
山小屋の通路に使用
対象商品:
53751767

常に点灯の必要がない出入口やトイレ前などに設置しています。動物の進入時にも役立っています。この大きさのソーラーパネルの割に明るくて助かっています。
寿命がどのくらいか気なるところです。

2022-02-14
用途:
工事現場での防犯用として使用しています。
対象商品:
53751767

ソーラー式で電源が要らず夜間に人が近づくと光るのが結構明るく光るので防犯効果が高く満足しています。

2020-11-22
用途:
軒下の照明に
対象商品:
53751767

照明部分が自在に動くので、
設置のレパートリーが広い。

2人が参考にしています