セーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220のレビュー

平均満足度4.73(11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
セーフティライト ソーラー充電式 バックホーク取付用 TL-SLR220 CATEYE(キャットアイ)

暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。
残光機能により停止後も約1分間発光を維持。
電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。
使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。
JIS規格適合リフレクター搭載。
シートステー取付け固定タイプ。
【用途】自転車用テールライト

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 53764123
2023-11-19
用途: 今までのと交換
オール・パワフル 様(サービス業)

今まで付いていた物と交換で購入。うーんLEDが上では無く中で点源してくれた方が
目立って良いかなと思いますが効果はこれから観察してみたいかと思います。
後は電池がどれぐらいの耐久性が有るか。

対象商品 : 53764123
2023-04-18
用途: 車の運転や買い物など
有限会社興和機工 様

自転車の後方反射板として装着。
純正は光らないので、同じ取付位置に交換しました。
角度調整のへそが気になったが、そのままねじ止め。
LEDの点灯は目立って良い。

対象商品 : 53764123
2022-04-20
用途: 日常(夜間)

商品の機能自体には満足しています。太陽光で充電し、暗くなって振動が加わると点滅発光します。不満は取付部品です。取り付けるべき自転車のパイプの径が本品の付属部品の大きさに合わず(パイプが太い)付属部品をビニールテープや結束バンドで固定し、手元にあった別のネジを使い固定しました。

1人が参考にしています
対象商品 : 53764123
2021-06-28
用途: 反射板のグレードアップ
電気・ガス・熱供給・水道業

取付ステーのサイズが小さく合わなかったが、たまたま既存のステーにランプが
うまくフィット。このへんはCATEYE製品ならではかも?
味気ない反射板からすればグレードアップ感があり満足。

対象商品 : 53764123
2021-07-27
用途: 自転車のバックライト

息子の自転車のバックライトとして購入しました。ソーラー式なので充電しなくて済むので便利です。

対象商品 : 53764123
2021-09-16
用途: 自転車の追加装備

毎晩光ってくれてます。取付部の太さがもっと広がると都合がいいです。

対象商品 : 53764123
2021-02-05
用途: チャリのリフレクターの代わりに

家内のボロチャリのリフレクター、スーパーでぶつけられて取れておった。
よってコレを購入して付けてあげた。
夜になり、走ってる時だけ勝手に点灯点滅するようだ。
しかも太陽光で勝手に充電するらしい。 本人も気に入った模様。
夜でも車から認識されて安全でしょう( 'ω')/

対象商品 : 53764123
2021-01-25
用途: 自転車の後方安全のため
サービス業

子供の自転車用に買いました。これまでは、自分で点灯させるタイプだったので、夕方などに子供がつけ忘れて帰ってくることがよくあり、気になっていました。
これは、ソーラータイプで夜間に動きがあれば自動点灯するタイプなので安心してます。眩しすぎる明るさではないので、駐輪中に風などで勝手に点灯しても周りに迷惑にならないと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 53764123
2020-10-20
用途: 夜間の自転車走行に
その他業種

折りたたみ自転車(軽快車)のフレームが太かったので付属の取り付けパーツは使えませんでしたが、フレームにリフレクター取り付け用の突起があったので本体とネジのみで取り付け出来ました。
フレームの太さや形状によっては付属の取り付けパーツで装着できない場合があるので、取り付け箇所のフレーム径の確認はいると思います。商品としては、ソーラー発電で充電式のニッケルボタン電池が内蔵されているので電池切れの心配がありません(電池は交換可)。LED1つだけなので少し物足りないですがリフレクターと比べて少しは視認性が上がると思います。もしバッテリー切れなどでLEDが消えてた場合でもリフレクターが一体になってるのは安心だと思います。

対象商品 : 53764123
2020-12-02
用途: 子供の自転車用
狭山市立広瀬小学校 様(教育・研究機関)

取り付け金具は1台には合わなかったが、もともとついていた穴を利用して取り付けました。
とても明るくて夜でも安心して自転車を使用できます。

対象商品 : 53764123
2020-10-06
用途: 通勤時
建設業・工事業

ソーラーで充電してくれるので
すごく楽です。
視認性もよさそうです。