ソーラー式LED防犯センサーライトのレビュー

平均満足度 3.86 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ソーラー式LED防犯センサーライト アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
6,298 / 税込 6,928
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】 センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。 防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。 2段階の明るさ切り替えが可能です。 本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。 ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。 防犯と灯りの一台二役。 【用途】玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-23
用途:
通路部分の人感センサー利用夜間照明

必要十分の機能があり、ソーラー部とLED照明部が分離しているので、十分太陽光を受けることができて、順調に使用を開始できています。
性能を確認できたので、追加購入の予定です。

2021-12-28
用途:
車庫の照明
対象商品:
53831375

ソーラー部の固定が金具での挟み込みによる固定となっていますが、車庫の壁幅がそれよりも大きく別途両面テープでの固定と変更しました。 LEDで昼白色とあったので、もっと白いと思っていたのですが、実際の光源は白熱球に近い光源です。 これはアイリスさんのLEDすべてなのかな?…と想定します。 であれば、表記の変更をお勧めします。 今後、バッテリーの耐久性も含め検証したいと思います。

3人が参考にしています
2021-09-18
用途:
防犯に
対象商品:
53831366

入口が夜になると暗くて購入しました、充電をしないといけないみたいで今充電中です明るさはちょうどよい感じです。

2021-05-02
用途:
カーポート進入時の照明、及び防犯
対象商品:
53831366

一昔前のソーラーセンサーライトに比べ、明るさ・消費電力ともにレベルアップしている。
とにかく明るいので、ちょっとした探し物をする時にも重宝している。

ヤマタイ住設 様2020-10-20
用途:
孫が自転車で塾にかよっているため、自転車置き場にセンサーライトを付けた。
対象商品:
53831366

取り付け工事が簡単で良かった。センサーもきちんと反応しました。

株式会社スズキサン庭瀬 様2022-02-18
用途:
防犯、夜間照明
対象商品:
53831375

電源を引きのが面倒だったのでこのソーラー式にしたのですが、非常にくらいです。周りが見える程度の明かりしかないです。防犯には全く向いてない商品です。玄関などで帰宅したときに見えるように程度なら良いかもしれません。今まで買ったセンサーライトの中で最も暗かったので評価を2にいたしました。あと、センサー反応の暗さも調整できず、だいぶ暗くならないと点かないです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

2021-01-31
用途:
玄関前
対象商品:
53831375

欠陥商品です!
要全品検査です!
内蔵の電池+側端子が、非接触で通電してません!
対策として、アルミホイルをスペーサすれば、通電して、使えます。

3人が参考にしています