非接触放射温度計のレビュー

平均満足度 4.10 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
非接触放射温度計 サンワダイレクト
サンワダイレクト
7,198 / 税込 7,918
対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-30
用途:
恒温槽の温度測定

体温と発熱体の両方が測定出来るので、重宝しています。測定ポイントマーカーのついている方を購入すれば良かったと思っています。

有限会社太陽電気工業 様2022-04-03
用途:
消防設備の点検時に使用
対象商品:
54120798

大変簡単に測定できて素晴らしいと思います。切り替えも簡単にできて良いです。

1人が参考にしています
2022-03-10
用途:
お客様・従業員入場時
対象商品:
54120798

とにかく非接触なので安心。操作も手軽で、すぐ覚えてもらえます。

1人が参考にしています
学び舎スプラウトアップ 様2021-09-02
用途:
顧客の体温チェック
対象商品:
54120798

体温はやや低めに出るようだが、値も安定していて信用に足ると思われる。
体表温度からの推測値なので、発汗している時は気化熱で低めになる傾向がある。

2021-08-31
用途:
朝の従業員の体温測定に使っています
対象商品:
54120798

瞬時に測れるので文句を言わないで計測してくれています。

2021-08-25
用途:
事務所

体温測るのに早く済むからまあまあ良いんじゃないですか

2021-02-26
用途:
日々の体温測定
対象商品:
54120798

他者の物を含めて3台目になります。他社の物は厳冬期に周囲が低温の場合エラーになります。この製品は最近の購入で条件が良いせいもありますが、エラーが出ずに使用できており、使いやすいと感じています。耐久性やエラーの状況についてはもう少し色々な条件で試さないとわかりませんが、今のところ満足できる状況です。

にっぱん水産株式会社 様2021-05-31
用途:
生鮮食品の入荷時検査
対象商品:
54120798

軽くて良いです。
体温計にも使えるのは便利。
値段の問題もあるでしょうが防水もしくは洗えれば
万全です。

奈良能 様2021-01-25
用途:
催し物会場における入場者への検温
対象商品:
54120798

反応が良く、手にフィット、誤動作もありません。
前回他サイトより購入した中国メーカーの物よりずっと良かったです。
追。送られてきたカタログ、眺めてるだけで楽しい。

キティサロン花椿 様2021-01-04
用途:
接客業のため、お客様にもまた従業員にも使用
対象商品:
54120798

衛生的で、かつ非接触でとても助かっています。毎日、来店の際使用し、正確で早くとてもいい。ただ価格がもう少し安価であれば良かった。注文した時は品不足で、なかなか見つからなかったですが、今では、いろいろのメーカーが販売していて!千円台から販売していて残念です。

2021-02-14
用途:
お客様対応
対象商品:
54120798

昨年より色々なところから購入して3個目です。
今使っているものが調子悪くなった時の為に予備として購入しました。

2020-12-08
用途:
体温測定
対象商品:
54120798

非接触で瞬時に体温が測れ、よろしいです。精度±0.3℃でまあまあかと考えます。
モード切替で広範な温度測定が可能のようです。

2020-11-24
用途:
朝の簡易検温に
対象商品:
54120798

操作も簡単で、表示も見やすく
価格を考えると大変お得な買い物ができました。

2020-11-06
用途:
出勤時の検温
対象商品:
54120798

使い方も簡単で体温も測れています。
脇の下で測るものと誤差があるかは確認していませんが
おかしな数字が出ることはないので、問題無く測れていると
思っています。

斎藤風呂店 様2020-08-26
用途:
セルフチェック
対象商品:
54120798

瞬間的に体温測定ができる。
精密機械です。
医療機関の入り口で使用している機械より信頼感がある。
毎日同じように測定している。

2020-09-26
用途:
体温測定と実験
対象商品:
54120798

大変い良い。再現性も高い。もう一台ほしいと思ったが品切れになってしまい残念だ。

アイ デンタルクリニック 様2021-01-28
用途:
バイク、車作業
対象商品:
54120798

初め体温計として使用しましたが、ぶれ幅が酷く使い物にならないので、バイク作業用に下ろしました、マフラーの温度用で使用します。

鳥居食品株式会社 様2020-09-10
用途:
事務所検温
対象商品:
54120798

操作は簡単で、検温した温度も比較的誤差なく使用できています。

2021-02-02
用途:
毎朝の検温
対象商品:
54120798

大変不満です。
絶対に買わないほうが良いです。
レビューを参考にしてこれなら測定誤差の少ない機器かと思いましたが、
平熱36度前後の数名を測定したところ、全員38度以上と表示されました。
説明書には体温計モードで誤差0.2~0.3度と記載されているのにも関わらずです。
体温計としての使用は参考にしかならないとの記載ありますが参考にもなりません。
販売者にも問合せしましたが体温計としては使用しないで下さいとのことでした。
なら体温計モードがあるとの記載はするな!
最悪の商品です。

2人が参考にしています
2021-02-01
用途:
検温
対象商品:
54120798

測定値が全く正確ではありません。
わきの下で測るような体温計で36.2℃のところ、この体温計では
38℃を計測します。説明書通り、5~15cm離した状態で複数名測定した結果です。
使えないので返品対応して欲しいです。

1人が参考にしています