ACアダプター12V1Aのレビュー

平均満足度 4.76 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ACアダプター12V1A モノタロウ
モノタロウ
1,198 / 税込 1,318
12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V 【用途】電話機、FAX、事務機器等、情報機器
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
石治石材 様2025-10-01
用途:
防犯カメラ
対象商品:
54564923

カメラが故障して映らないのかと思いましたが、過去に違う電気製品が故障したと思った時にACアダプターを交換したら治った時の事を思い出し今回も同じくACアダプターをとりあえず交換してみようと思い、この商品を購入してみましたら、何と有難くも又治りました。本当に有難い商品の在庫を持ってらつしやいまして助かりました。流石モノタロウさんです。感謝致します。
又このような事が御座いましたら、宜
しくお願いしたいと思います。

株式会社ビー・アンド・プラス 様2025-12-26
用途:
端末機器の電源用でストレートプラグが必要でした。

小型で価格も手頃で翌々日には入手できたので、直ぐに使用することができました。

1人が参考にしています
2025-11-21
用途:
車載空気清浄機用に

車載空気清浄機・PCDNZ-B用にDCプラグ変換ケーブル『WK-J4』と合わせて使用。無事問題無く動作しました。

2024-10-03
用途:
防犯カメラのアダプタ

急に防犯カメラが映らなくなり、電源が来ていないことがわかり、アダプタを交換しました。先端のコネクタも問題なく接続できて、無事防犯カメラは映っています。熱くもならず安くて満足です。

TGT 様2024-06-08
用途:
装置を制御するリレーの電源として使用
対象商品:
54564923

以前は他社のものを使っていましたが、こちらのほうが電源部分が小さくてACタップにつないでもほかのコンセントと干渉しない。重宝しています。

2024-05-22
用途:
自社製品の添付品に
対象商品:
54564923

性能は問題なく価格も安く満足。
線が細くて頼りないかなといった感じ。

1人が参考にしています
ワイズ エフ 様2025-03-11
用途:
特注機器の電源

小型で製品もシッカリしており、安心して使用できます。価格がもう少し安価なら最高です。

2023-08-08
用途:
試作機のテスト用電源
対象商品:
54564923

小型なのでテーブルタップに4つ並べて挿せました。負荷が小さいせいか発熱もせず良い感じです。

2023-07-19
用途:
機械に組込み
対象商品:
54564923

通電すると若干熱くなりますが、問題なく使用できています。

2022-07-01
用途:
防犯カメラの電源として。
対象商品:
54564923

PoEで届かない長さのLANケーブルを引っ張った際に、
防犯カメラ側に電源が必要となったので、こちらを購入。
確かに最小サイズなのですが、コードが出ている箇所が
思いのほか、小型ケースの中で干渉してしまい設置に苦労しました。
コンセント差込側の位置、もしくはコードの出口が、
2種類程度選べると便利なのですが・・。
でも安いのはいいですね。
耐久性については、まだ未知数ですが2年使えれば御の字かな。

1人が参考にしています
2022-09-22
用途:
PCファンを個別稼働させる
対象商品:
54564923

12vACアダプタとしてはかなり小さくて非常に良い。価格も安い。入り用の時はまた購入を検討する。

2022-06-18
用途:
農作業(電気柵配線工作)
対象商品:
54564923

小型で軽く、とても使いやすいACアダプターです。
コードも長くて、大変助かりました。

2021-12-14
用途:
海外輸入のネットワーク機器への電源供給用
対象商品:
54564923

海外よりネットワーク機器を購入したところ、
ACアダプタが200V専用だったので購入しました。
サイズはびっくりする程小さく、他のコンセントの邪魔にならない点は◎。
ケーブルがちょっと長過ぎるので、束ねたまま使用してます。
(線が細く、断線しないかちょっと不安です。)
耐久性はまだ分かりませんが、長持ちしてくれる事を祈ります。

2021-11-26
用途:
制御盤内蔵通信機器電源
対象商品:
54564923

純正品がとても高価なので使用。問題ありませんが、MonotaROブランドがマーク大きくイメージ的に良くない。

2021-08-02
用途:
小型オーディオ機器の電源として
対象商品:
54564923

動作に問題なく、よい音で再生されます。アダプター部分が小さいのでテーブルタップ周りが邪魔になりません。

2021-05-21
用途:
YAMAHAのキーボード用のACアダプターが断線したので、代わりに使用。
対象商品:
54564923

思ったよりコンパクトで良い。普通に使える。
ただし、この種のACアダプターは、本体とコードの付け根付近が断線しやすいので、そこを配慮した製品が欲しい。

2人が参考にしています
2021-06-15
用途:
CCDカメラ用の電源
対象商品:
54564923

他に比べて安いの心配していましたが、問題なく普通に使えます。

1人が参考にしています