LEDセンサーライト明暗+人感のレビュー
- 用途:
- 内階段に
- 対象商品:
- 54695543
人感・光度センサーの感度も良く、必要だと思うときに反応して明るく照らしてくれます。
明るさも明るすぎず明かりの照射範囲も適度に広くて、夜なんかは階段の電気点けなく出足もとの心配ないです、乾電池式の最大のメリットは電源切れしたら新しい充電式乾電池に交換すればすぐに使えるのが最大の強みです。
近い内に買い増ししたいですね。
- 用途:
- 洗面台の明り取り
洗面台の入り口画2か所あり、片方には室内灯のスイッチがあるが
他方から侵入した際には、真っ暗手探りでスイッチ迄はつらいので
鏡の脇に置きました、いい明るさで重宝しました。
この値段だから電池式なのはしょうがないか
- 用途:
- クローゼット内用
クローゼット内用に購入しました。
センサー式で非常に便利ですが、点灯時間を変えられたらもっといいと思います。
- 用途:
- 防災用品で感震ブレーカーを開発販売しています。その付属品として停電の時に避難ライトとして安心セットとして販売しています。
停電時に自動的に点灯するランプも入っているのですが、照明スイッチがOFFの時は点灯しないので人が近づけは自動で点灯する人感センサーライトは本当に助かります。普段は足元灯として便利です。階段の上下や玄関、避難廊下、トイレ、子供室など利用価値があります。
- 用途:
- 階段の隅に置いてみました。
- 対象商品:
- 54695543
階段上り下りの際に、よく反応し周囲を明るく照らしてくれます。
御猫様が階段を上がり下りする時も反応し、『あ、やって来るな。』猫感知器にもなってます(*^O^*)
- 用途:
- ドア開ける時の人感センサー
- 対象商品:
- 54695543
内部基板のCDSを外せば周囲が明るくても暗くてもセンサーが反応する。
動きがあっても保持時間10秒で一瞬センサーが切れて暗くなるものがあるが本機は動きがあれば途切れることなく点灯したままなのがいい。
小型でも明るく視認性がいい。5VDCアダプター使用で問題ない。
- 用途:
- コンセントタイプと間違えて購入。
- 対象商品:
- 54695543
コンセントタイプと間違えて購入してしまいましたが、これはこれで場所を選ばす使用出来るのであれば便利な商品です。明るさも十分だと思います。
- 用途:
- 1階から2階への上り下りの夜間足元灯として利用
- 対象商品:
- 54695543
非常に使い勝手が良く、センサー感度も満足、明るさも思いのほか明るい。
明るいさの2段階切替が有ったらと思うほど良い商品と思います。
商用コンセントの位置も気にせず、電池式なのでどこにでも設置できる。
また、防災の面でも電池式なので、外して懐中電灯の代わりになり優れものと思う。
値段から言えば、商品もしっかりしているので購入して損は無いと思います。
- 用途:
- 足元の安全確保に
- 対象商品:
- 54695543
乾電池で使えるので、コンセントがない場所の灯り確保にとても便利です。
両面テープで簡単に取り付けられ、単4乾電池(3本)さえ用意すればすぐ使えます。
使ってみて、すごくいいと思ったので 2個追加しました。
- 用途:
- これは良い
- 対象商品:
- 54695543
これは良いです。
必要な時に点灯し、不要なときは消える、電池長持ち。勝手口の足元を照らすために使っていますが、半年以上電池無交換でも大丈夫です。
- 用途:
- 廊下の夜間照明
- 対象商品:
- 54695543
単4乾電池3本で使用でき明るさも十分、人感センサーも感度良く適切に点灯してくれる。
夜間用だが曇の日等薄暗いときに過敏に反応し昼間でも点いてしまう、もう少し夜間感度を低く(点かなく)なるとさらに良い。
- 用途:
- 倉庫内の電灯の光が届かない場所に設置
- 対象商品:
- 54695543
雑多な物品を保管している倉庫内に、振り返りのつづきの空間として階段下(ハリーポッターが住んでいたダーズリー家の階段下の部屋をイメージしてください)の空きスペースがあるので、蛍光灯各種を突っ込んでいます。ただ、電灯の光が届いていない状態のため、型番を確認しようにも見えづらく、足元も覚束ない感じで苦労していました。しかし、この人感センサーライトを並列設置したおかげで、作業効率もアップし、安全衛生の観点からも大満足です。
本当に意外と明るいので、並列状態だと複数の電灯が同時に作動しますが、対面状態に設置すると、お互いを干渉しあって、どちらか一方しか点灯しなくなるので設置場所には工夫が必要です。