ピックアップツール 先端フレキシブルタイプのレビュー

平均満足度 4.47 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ モノタロウ
強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-13
用途:
車弄り
対象商品:
54778405

エンジンルーム内などの狭い場所での作業には必須のアイテムです。
手が入らない場所に小さいボルトナットなどを落としても、楽にピックアップできます。
先端がフレキシブルに曲がるので最強です。

2025-11-09
用途:
手の届かないところのモノをキャッチ

棚の裏などに落とした、ねじやピックアップできる小物を簡単にとることができ大変満足しています。先端がフレキシブルなのがまた気に入っています。

グラッツェ ミレ 様2026-01-06
用途:
ピックアップツールとして

磁力も強く大変使いやすかったです、次回もまた購入しようかと思います

2025-12-03
用途:
整備

先端フレキシブル箇所をもう少し後部(先端から3-4センチほど)だともっと活躍できると思います。今の場所ではあまり利点にはならないかと思います。磁石部分ももう少し小さいタイプがあるとよいと思います。

ピデスアート 様2025-10-22
用途:
車両積載用

普段は車に積んでおりますが少し強力なタイプが欲しくて購入しました。
廃油に落としたドレンボルト等取り出すのに便利です。

2025-06-01
用途:
機械メンテ
対象商品:
54778405

手の届かない隙間でもかなり伸びる棒を探していた。磁力も先端も曲がるので重宝している

2025-09-07
用途:
様々な用途に使用

エンジンルーム内での作業用に購入しましたが、手の届かない箇所にネジを
落とした時などに重宝してます。

2024-10-23
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
54778405

バルブステムシールの交換時、コッターピンを外す際、落とさないように購入しました。
もう一つ、磁石部分の小さい物も購入しましたが、そちらは磁気が弱そうなので、こちらをメインで作業します。

1人が参考にしています
2023-08-14
用途:
メーターのメンテナンス時
対象商品:
54778405

これに似た商品が生産中止になってしまい、代替品を探していた。マグネット部分に自由に角度がつけられるものがありそうでなく、見つかって良かった。願わくば、もう少し伸長(1M位)できるもの希望。

2023-10-19
用途:
機械整備に
対象商品:
54778405

安い割には磁力が強くてありがたいです。磁石がもう少しスリムだとさらに良いと思います。

2人が参考にしています
2022-10-29
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
54778405

磁石でくっつかないモノに関しては、先に両面テープを貼って対応すると便利です。

2022-03-18
用途:
落下したボルトナットの拾い上げに使っています。
対象商品:
54778405

頭の磁石部分が動くので角度を変えて使用できるところがいいですね。

2022-04-20
用途:
車両のメンテナンス
対象商品:
54778405

普段はあまり使いませんが、部品を隙間に落とした時の必需品です。

2022-04-20
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
54778405

ケツ部分(磁石の反対部分)のメッキの状態が酷すぎます。
使用時に手のひらに痛みがあり見たら出血していました。理由はメッキ?が酷くツルツルになっていなくて腕に当てると切り傷が出来るレベルでした。
モノタロウブランドの商品って度々ハズレがあるので割り切れる人には安いし有かも知れません。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品を確認したく別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。
ご指摘を受け、より一層、検品の徹底、品質の向上に努めてまいります。
貴重なご意見ありがとうございました。どうぞ、宜しくお願い致します。

2021-11-15
用途:
エンジンメンテナンス
対象商品:
54778405

セレナC25のイグニッションコイルが故障し、交換する際にはインマニを外すことが不可欠です。
このインマニのボルトが厄介な場所にあるため、ボルトがエンジンルーム内に落ちたことを想定して購入。
使用しなかったが、あったら良い商品です。

2021-06-04
用途:
車中泊時のひさし支柱として
対象商品:
54778405

車中泊時のひさしとしてプラダンをレインガーターに引っ掛け、このピックアップツールをボディ側面からの支柱として利用した。軸がステンレスで先端が自在なので目的に合致したもの。

2021-03-19
用途:
自動車、バイク、作業機械の整備
対象商品:
54778405

ビス等小さな物を落とした時にも簡単に飛来上げる事が出来て、とても便利です。

1人が参考にしています
2021-08-14
用途:
バイクの整備
対象商品:
54778405

細かい所にネジやワッシャーが落ち込んだ時は重宝します。頭がもう少し小さくても良いよ思います。

有限会社 中国ユニティ 様2021-04-29
用途:
板金工事
対象商品:
54778405

金属切断の際に出る金属片の回収に使用。
ポケットに挟めるので便利。
ただ、磁力弱い