ポリカ中空ボードのレビュー

平均満足度 4.64 (88件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポリカ中空ボード モノタロウ
モノタロウ
5,298 / 税込 5,828
ポリカーボネート樹脂を使用しているので耐久性に優れ、加工性に優れています。 両面にUVコーティングが施されています。 【用途】パーテーション、建具、ディスプレイ、建築資材など
88件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-13
用途:
サッシの防寒対策

防寒対策で二重サッシのようにポリカーボネートでDIYしました。
外からの冷たい空気も遮断してくれて、
部屋からの温かい空気を逃がさない構造になり、
去年まで冷え切っていて、ストーブをつけなければいられなかった廊下が、
ストーブ要らずになりました。
よかったです。

1人が参考にしています
株式会社やよい商会 様2025-11-28
用途:
断熱用の簡易内窓など

元来の利用方法が『4mm厚』ならば、しかたありませんが、『6mm厚』くらいも、安価に入手できると嬉しいです。

1人が参考にしています
2025-11-25
用途:
内窓施工
対象商品:
54865503

本当に暖かくなりました
上下レールとポリカボードで施工しました
わりと簡単に施工できました
昔のアルミサッシに施工するのは効果があると思います

2026-01-05
用途:
窓断熱ほか

プラダンよりしっかりしていて長持ちしそう。何より「安い」のは良いですね

2025-12-05
用途:
窓の防寒対策

加工は、思っていたより容易でした。
窓ガラスは、ポリカ中空ボードで冷たさを感じなくなりました。
これから真冬になるので効果を期待しています。

2025-12-16
用途:

2枚セットで割安でした カッターで切れました
強度も問題ないです

ジャネイカ 様2025-11-21
用途:
窓の断熱

しっかりしていて、枚数が2枚だったのも必要枚数を考えながら買い足しやすく、配送してもらえるのは本当に助かります。

2025-05-14
用途:
内窓の作製

内窓フレームキットを使って内窓を作る材料に購入しました。プラダンより耐久性があり、断熱効果もあるためです。カットに苦労すると思いましたが、カッターで何度も切り付けていけば切れますので、カット込みの会社に注文しなくともモノタロウさんから買うのが一番お得でした。配送込みで最もコスパが良いです。

2人が参考にしています
2025-07-05
用途:
断熱のため窓に貼りました
対象商品:
54865503

2枚セットで大量に使用したい場合は安くて良いと思います。品質については縦のカットがまっすぐになってない場合もありますが、自分でサイズに合わせて切るので問題なしです。

2人が参考にしています
2025-05-14
用途:
出窓の断熱対策
対象商品:
54865503

出窓のサイズにカットして端をカブセ5.5mmで留めて内側から窓枠にはめ込んで使っています。断熱効果があり、すりガラス状で目隠しにもなってなかなか良いです。モノタロウでお得に買えて良かった。

1人が参考にしています
イグチワーク 様2025-04-08
用途:
窓の保温
対象商品:
54865503

窓に直接両面テープで貼り付けました
窓からの冷気は、感じが弱まりました。
効果はあると感じました
加工も簡単です。

1人が参考にしています
ギターショップNeo 様2025-04-07
用途:
雨除け ベランダに設置

雨が降りこむと 水たまりができるのを ボードでベランダの隙間を防いだら
完璧に 降りこまなくなりました 思ったより効果がありました

1人が参考にしています
2026-01-24
用途:
サッシの内側の断熱
対象商品:
54865503

まずはお値段が安価なのは助かります。性能や耐久性はこれからですが、カットするのにカッターで切れるのも良いです。

2024-12-14
用途:
二重窓作成
対象商品:
54865503

暖房費削減のために内窓作成用に購入しました。ホームセンター等に売ってあるものと遜色なく配送料もかからず良かったです。

1人が参考にしています
2025-03-07
用途:
内窓
対象商品:
54865503

プラダンと違い強度があり、しかも2枚セットでお買い得。透明度もあるため、光を取り込めて明るさも問題ない。

2025-02-11
用途:
簡易内窓作成に使用

リーズナブルな価格ながら品質には全く問題ありませんでした。
輸送時の角潰れもなく良好な状態で着荷しました。

JSD Ltd. 様2025-02-05
用途:
冬の間、窓の断熱性を高めるために使用

光をよく通す(いわゆる透け感はない)ので使用目的にはあっていた。しっかりしており持ちもよさそう。カッターナイフで望みのサイズに加工できた。

2024-12-12
用途:
素晴らしい

窓の断熱材として使っています。透明度が高く、扱いやすいです。

2024-11-20
用途:
二重窓
対象商品:
54865503

市販で売ってるものと遜色なく、値段も安く、モノタロウキャンペーンを併用すれば更にお得に買えます。

2024-11-15
用途:
浴室の簡易二重窓の作成に使用しました。
対象商品:
54865503

プラダンと違いポリカは強度が高く、断熱性・透明度も高いので浴室の簡易二重窓用に最適でした。とても良かったです。