LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能 フック・マグネット付きのレビュー
- 用途:
- 車整備
エンジンや足回りの見えにくい場所が良く見える様になりました。先端のライトもスポット的に照らせるので、非常に見やすくなります。また底の磁石で車体にくっつくので、両手が使えて作業がやりやすくなりました。以前は懐中電灯を使用していましたので、勝手が悪く使いづらかったので、購入して良かったです。
- 用途:
- 計器の目盛読み取り時
上からの証明だけですと景気の上半分が陰になって目盛が読みにくいので、ヘッドが回転するのが重宝していますが、回転方向が1方向だけなので置きたい位置に置けないのが残念です。
電池の持ち時間が短いので、数時間点灯させていると切れてしまいます。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 用途:
- 整備作業
車の整備の時に使用してます。
マグネットがついていて、便利です。明るさも申し分ないです。
- 用途:
- 自動車整備等
- 対象商品:
- 55012196
とても明るくて重宝しています。ただ、充電時間が結構掛かります。仕方ないので、同じ物をもう1台購入しました。先端の灯りが意外に重宝します。
- 用途:
- バイク整備
以前まで使用していた同様の商品はマグネットの磁力が弱く、作業中にグラグラした安定しなかったので買い換えた次第です。この商品は底部にあるマグネットの磁力が強力で大変使い勝手がよくなりました。満足しています。
- 用途:
- 落として首が折れたので(自動車整備)
何度も落としていますが、とうとう折れました。
そのため再購入です。
約2年の間に色々使いましたが、これが一番使いやすいです。
マグネットも丁度良いし、明るさも安定しています。
他の人のも色々見てきたがこれ以上良いのは無い。
要望として(可能な範囲で)
・バッテリー容量を上げて欲しい。(午前中持たない)
・車の足元作業など寝かせて置いて使う時、転がらないように
底の形状を縦長ではなく横長にするか角を付けるか。(転がらない形状)
・折れないように首を強くして欲しい。(先が横に回転する軸の太さが細い)
・汚れにくい材質にして欲しい。
・色の種類があると良い。(他の人のと見分けるためのキャップでも良い)
・底のフックは使ったことが無いので要らない。
改善点はありますが、他のライトは欲しくないです。
- 用途:
- バイク整備作業
持ち手部分に重みがあり使用感が良いことと、通常作業における照度は十分となります。磁石固定機能がありますが、よほどの良条件がそろわない限り使用できません。
- 用途:
- USBタイプCなのがgood
USBタイプC。充電コネクタはこれがいい。
かなり明るいです。マグネットも強いです。
MAXだとバッテリーが無くなるのがとても早いです。長持ちさせるため1段階だけ暗く調整出来ます。
電源スイッチが分かりにくく、ボタンが柔らかくて鞄の中で押してしまい、光っている事があります。
- 用途:
- 現場使用
乾電池式だと、取替後1発目が明るさ最大で、以後はだんだん暗くなり使っているうちに、すぐ電池交換しないといけない。充電式だと充電すれば明るさは回復するので長い目で見てこちらを購入しました。モノタロウブランドなので、曜日セールでお得に購入できました。
- 用途:
- メンテナス時の照明
斜面に立てても安定しています。
明るさも十分で快適です。
- 用途:
- 自動車整備用
- 対象商品:
- 55012196
DIYで車弄りをしていますがエンジンルームなど下の方は細長いライトのほうがよく見えます。角度もフレキシブルなので使いやすいです
- 用途:
- 機械のメンテナンス
かなり明るく電池がいらないのがいい。車のボディや机に磁石でくっつくのもいい
- 用途:
- 今の所これが一番
色々買って、とにかくこれが一番使いやすい。
何よりマグネットが強いのが良い。
明るさも十分。
絶対おすすめ。
難点はバッテリーが午前中持たない事。
少し大きくなっても良いから容量を上げるか、
予備の電池と入れ替えられるようにして欲しい。
2つ買って交互に充電して使えば良いのですが。
他の従業員と区別がつくように色違いもあると良いと思う。
それかスプレーガンの様にカラーリングとか。
充電ポートのゴム蓋も交換できると良いと思います。
- 用途:
- 機械のメンテナンスに使用
磁力が強く、壁面に安定して、固定出来る。
照明は、明るい。
使用出来る時間が短い。
- 用途:
- 車のメンテナンス。エンジンルーム、下回り。たまにインスト内部。
- 対象商品:
- 55012196
かなり明るいし、ライト部分の角度変更が出来るのもGOOD。これ迄使用していた安物との比較では格段に使い易い。少し高かったけど値段に見合う商品だと思う。
今後使い込んでいくと不満点も出ると思うので、その時は再投稿します。
- 用途:
- 車両整備
本体の大きさの割に明るく、底面のマグネットで鉄部分にくっつくので便利です。
- 用途:
- メンテナンスやうす暗い場所での確認作業時
明るさも抜群でコンパクトなうえ底に磁石もあり非常に使いやすい。ただ、フル充電でも3時間程度しかもたないのでもう少しもって欲しい。
- 用途:
- 機関修理他
価格の割には丈夫で、マグネットも割りと強力でいいと思う。
- 用途:
- 車のライト
- 対象商品:
- 55012196
以前、同様タイプの乾電池式を購入して使用していますが、電池交換が面倒になったので充電タイプを追加購入。明るさも使用感も今のところ特に問題ありません。USB-Cなのも良いです。