空気入れ用ホース&口金 兼用口金/米式バルブ用のレビュー

平均満足度 4.36 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
空気入れ用ホース&口金 兼用口金/米式バルブ用 CAPTAIN STAG
ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-06
用途:
オートバイの空気入れ
対象商品:
57628708

空気入れのホースが経年劣化でゴムに穴が。
代替えパーツを探していたが、本体に取り付けネジがピッタリでした。
復活しました!

久田美営農組合 様2024-05-07
用途:
部品交換
対象商品:
57628708

ポンプに取り付けるねじサイズが記載してあり、事前に確認できたので、入荷即取り付けができ満足して使っています。

2023-09-06
用途:
自転車空気入れのホース交換品。
対象商品:
57628708

圧力計付きの手押しポンプホースに穴があいて
しまい、このホースだけ交換しました。
ポンプ側の取り付けネジもピッタリでパッキン
付きで良かったです。
交換後、空気入れを行い、圧力計指示値も空
気漏れが無くさがらないので大変良かったです。

2022-11-05
用途:
タイヤ空気入れの修理
対象商品:
57628708

空気入れの修理に使いました。これは米式なので英式にはアダプタが必要です。 私はWINTECのトンボ口金(アダプター用) 英式用を使っています。でも両方合わせると1000円超えるので安価な新品と値段余り変わりません。新品買った方が良かったかもです。

2人が参考にしています
2022-01-09
用途:
使ってたのがレバーが折れたので交換用
対象商品:
57628708

値段相応のチープな感じですが何の問題もなく使え必要十分です

2023-10-23
用途:
自転車の空気入れのホース交換
対象商品:
57628708

空気入れと接続する部分、付属のOリングだと空気が漏れてしまいました。
Oリングを除去して、古いホースについていた皮のパッキンを使って
うまく行きました。

2022-09-07
用途:
自転車
対象商品:
57628708

一般的なタンク付きポンプに取り付けナットが合います 耐久は長く使ってみます

2021-09-16
用途:
空気入れのホース交換
対象商品:
57628708

近くのホームセンターで交換用のホースを捜してもないので、こちらで購入しました。

1人が参考にしています
2022-03-12
用途:
空気入れ修理

空気入れのホース交換で部品を探しても見当たらず
偶然モノタロウで見つけ注文。
14mmのボルト側がOリングだとダメで、
元から付いていたパッキン2枚へ変更し取り付け完了
エアー漏れもなし。
ただ自転車用のアダプターを付けたら固くて苦しんだ。
初めだけだと良いけど。

1人が参考にしています
2022-04-09
用途:
空気入れのホース修理
対象商品:
57628708

20年以上使用している空気入れのホース劣化を修理しながらだましだまし使っていましたが、ついにホース全体が駄目になり、代用できそうなこちらの商品を購入。本体との接続ネジは問題なく適合しましたが、英式バルブに合わせる先端ハサミ部分が流用できず、専用品を追加購入する羽目となりました。

2021-05-15
用途:
老朽化したホースの交換
対象商品:
57628708

標準的な長さであり、しっかりした作りで大変満足しています。

1人が参考にしています