ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロンのレビュー

平均満足度 4.61 (569件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ
モノタロウ
89 / 税込 98
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。 【用途】電線ケーブルの固定や結束に。
569件中 481~500件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ウェル融雪 様2021-06-27
用途:
塩ビ配管の整理
対象商品:
57789315

強度も十分あり、曲がった塩ビ配管2本をまとめるのに十分な機能を果たしました。屋外で使用するため耐候タイプを選択しましたが、100本で1090円はお買い得だと思います。

2022-05-02
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
57789279

リーズナブルですので、リピートしています。耐久性は限界(破断)迄至った事現状無いので、問題無いとおもいます。1000本セットの復活も希望します。

2021-08-26
用途:
バイク配線の結束
対象商品:
57789245

割引期間中に安価で購入できました。品質も良く次回も購入予定です。

2021-08-18
用途:
農作業/土木作業
対象商品:
57789263

安くて品質も良く耐久力も有りとても良い商品ですね また購入します。

2022-09-06
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
57789245

ケーブルタイはいくつあっても足りません。消耗品なので買っておきました。

Custom Make ウエストリバー 様2021-08-04
用途:
カーオーディオの電源などの固縛
対象商品:
57789245

硬さも丁度よくつまんで引っ張ると少し屈曲するので狭いところでも取り扱いやすい。

2021-12-05
用途:
屋外のケーブルをまとめたりなんかに
対象商品:
57789227

耐候タイプを使わないと2~3年後には跡形もなくなってますもんね

2022-05-08
用途:
家電修理時の内部配線結束に利用
対象商品:
57789227

有名メーカー品に比べて、少し硬い気がします。強度的には問題ないと思いますが、狭い箇所で使用刷する時に少し気になります。

2021-06-13
用途:
配線処理全般
対象商品:
57789263

屋外の電気配線処理とステー等の固定に使用しています
1年以上経ちますが耐候性に優れている為、割れ切れ等一切発生しません
継続的に購入使用しています

2022-04-26
用途:
配線加工時
対象商品:
57789263

耐久性、コスパ、どれをとっても満足な商品です。お勧めです。

2021-08-04
用途:
機械配線結束
対象商品:
57789297

ちょうどいい硬さ。しばりでずっこける不良品もなくく良好。今後も使いたい。

2022-07-04
用途:
屋外での結索作業
対象商品:
57789227

紫外線による劣化を考慮し選定した。対候性の評価は、少し時間は必要。

2021-09-08
用途:
防獣ネットを単管に固定する
対象商品:
57789279

結束がしやすく、確実に固定することができる。価格も低い。

2022-04-13
用途:
取り付け作業で
対象商品:
57789263

旧タイプを使っていました。耐久性も問題ないようだったので代替品として購入しました。

2022-10-07
用途:
配線及び配管止め
対象商品:
57789279

耐候性はあるみたいなので助かりますが紫外線劣化が気になります。

2021-08-13
用途:
配線の固定・結束
対象商品:
57789245

最近は耐候性のあるタイラップも100円ショップでつてに入りますが、更にお安く提供頂けるモノタロウさんに感謝です。

2021-10-09
用途:
屋外の耐候性が必要とされる場所での使用
対象商品:
57789227

使用感に問題は無く一般的な結束バンドと同様だが、耐候性がある物としては安いと思う。耐候性/耐久性に期待しているが、まだ使用期間が短いので結果はまだ出ていない。

2022-05-22
用途:
バイクの配線等の固定に使用
対象商品:
57789245

悪い所は全く無いけど良い所も無い。
至って普通に使える商品です。

2022-05-17
用途:
消耗品
対象商品:
57789333

量販店より安価ですが構造的にはしっかりして使用出来ます。

2021-11-10
用途:
応急処置時
対象商品:
57789279

まだ使用していないが、レビューを急かされたので投稿。
コスパは良いので後はどの程度の対候性があるかが大事。