ストレートドリルのレビュー
- 用途:
- ボール盤での切削加工
- 対象商品:
- 58095608
他社製ストレートドリルと変わらずに使用できます。
個で購入できるので使用頻度少なければお得かなと思います。
- 用途:
- NC加工の下穴
下穴加工に6.8のドリルを20本買いましたが
ほぼ7になり使えませんでした 高耐久の6.7のドリルは
ほぼ6.7から6.75にあくのでそちらしか買いません。
- 用途:
- 鉄板の穴あけ
- 対象商品:
- 58095249
2mm程度の板厚は特に問題なく使用できていますが、厚めの材料はオイルを使用した方が刃が長持ちしそうです。
- 用途:
- 主に工作、タップの下穴に
- 対象商品:
- 58095179
安価に0.1mm刻みで購入できるモノタロウのドリルに気づき購入しました。
ルーペで刃を見たときには面粗度も良くないので大丈夫かなと思いましたが、
真鍮及びS45Cに十分穴加工が出来ました。
趣味の利用ですので耐久性はわかりませんが、これはお買い得でした。
おすすめです。
- 用途:
- ネジ山立てに
- 対象商品:
- 58095547
タップの下孔径は、中途半端なのでホームセンターでは手に入りずらいです。その径を安価で入手でき助かってます。安いし研げなくても交換すれば良いし
- 用途:
- 木材やプラスチックの穴開け
- 対象商品:
- 58095319
ドリル刃のセットは何組か持っているが、3.3㎜が含まれていないので購入。とにかく安価なのが魅力。木材やプラの穴開けなら耐久性に問題はないのでコスパは最高。
金属の場合は、ダメもとの覚悟で使えばいい。
- 用途:
- 金属加工
- 対象商品:
- 58095197
最初の切れがとてもいいです。・・耐久性は決して良くありませんが、単価が安いのでこんなもんでしょう。コストパフォーマンスはかなり良い方だと思います!
- 用途:
- アルミの穴あけ
- 対象商品:
- 58095617
この太さのドリルが1000円以下で買えるところは今まで見たことがありません。アルミの穴の拡大には十分な性能でした。
- 用途:
- プリント基板の穴あけ用
- 対象商品:
- 58095163
プリント基板の部品の足の穴あけ用に使用してます。セット品をを購入するより安く済み
使わない径のドリルもそろえておく必要がないため
- 用途:
- プラモデル改造
- 対象商品:
- 58095206
プラモデルの微妙にキツイ可動軸を調整するのに使います。2.0mmとかキリのいいものは簡単に手に入りますが0.1mm刻みで手に入るなら買っちゃうほうが楽でしょう。2.0mmをこじって使うのもアリですけど、数開け直すとなるとねぇ・・ついでに3.1mmのも同時購入しました
- 用途:
- 機械加工
2.5φを10本購入、そのうち3本は先端角118度が揃ってなく片刃58度、もう片方は52度と見た目でドリル先端が傾いているのがわかる程で精度にばらつきが有りすぎる
- 用途:
- フライス盤
- 対象商品:
- 58095434
6.2と5.2を購入。6.2は良いのだが、5.2の芯ブレが激しい。何度かくわえ直すと少しは良くなる。5mmのネジ穴の拡張に使うので気にはしない。しかし安いのが魅力。