ストレートドリル TiNコートのレビュー
- 用途:
- 工作用
日曜大工の工作用として使用しています。今回は、補充用として購入しました。
コスパが良いので重宝しています
- 用途:
- 電動ドリル用
- 対象商品:
- 58096518
チタンコートのドリルセットを保有しておりますが、よく使う寸法のドリルは消耗するのでモノタロウさんで指定サイズの単品購入が出来て助かってます。性能は申し分ないです。
- 用途:
- DIY
DIYの穴あけ用に購入。
セットを持っていましたが、このサイズを紛失したのでバラ売りで補充しました。工作物の指定のサイズでしたので、助かりました
- 用途:
- 色んな穴あけ作業に
一本単位で径が細かく選べるので、必要に応じて買い足しながら充実させています。
- 用途:
- バイクメンテ等
他社より安いので購入しましたが問題なく使えています。これからも購入します。
- 用途:
- 鉄板の穴明け
- 対象商品:
- 58096518
メーカー品を買うつもりでしたが少数の穴明けでしたのでモノタロウブランドを使てみました
がそこそこ使えて良かったと思います。
- 用途:
- 2,3mmの鋼板 ハンドドリルで使用しています
- 対象商品:
- 58096588
最初の切れ込みが悪すぎです
3か所穴あけして使うの止めました。
シンニングに問題があるのでは?
砥ぎ治しをして使っています。
新品を砥ぎ治しってあり得ないですよ。
- 用途:
- スチールの穴あけ
- 対象商品:
- 58096554
主に鉄の穴あけに使用しています。使用したドリルビットは、細いので気になりませんが、太いドリルには、シンニングが必要です。
- 用途:
- オートポンチでつけた穴位置を下穴にするために使うことが多い。
- 対象商品:
- 58096518
1.5mmのドリルは折りやすいためコストパーフォマンスの良い替えドリルに適している。
- 用途:
- 機械工作
- 対象商品:
- 58096518
アルミ材の穴あけに使用。
アルミなら鉄よりも柔らかいから楽だと思いがちですが、切ったくずが歯にまとわりついて止められる事がよく起こります。
このドリル刃はTINコートのおかげかそれが起こりにくいようです。
- 用途:
- 鋼板への穴あけ
- 対象商品:
- 58096536
安価ですがよく食いつき、よく切れます。
ホームセンターで販売されている安物ではすぐ折れるものもありますが、本製品はなかなか折れず耐久性も高そうです。
- 用途:
- ブロックへの穴あけ
- 対象商品:
- 58096615
TiNコートの他社製品を使用していましたが、剛性が低く振れが出るようになったので購入しました 送りを強くとっても振れが出ることは感じられません
- 用途:
- 金属製品の穴開け加工に
- 対象商品:
- 58096773
プルボックス等の穴開け加工に利用しています。
シンニングがされいないのでピンポイントの穴開けには
細いドリルで下穴を開けた方が無難です。
しかしこの値段でこの太さのドリルが購入出来るのは大変有りがたいです。