USB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色のレビュー

平均満足度 4.55 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色 ルートアール
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-10
用途:
職場デスクワーク

軽いので両面テープで簡単に設置できた。
光量の幅は少々狭いかもしれないが問題ないレベル。
自宅など様々な場所で扱えそう。

2024-10-03
用途:
PC作業時の手元照明

台の上にノートPCを置いてタイピングしています。この台にライトを付けて、手元照明があればと、いろいろ探していました。本品を購入したところ、サイズ的にぴったりでした。付属のマグネットで、台の裏側に本体を付け、また、直接、光が目に入らない奥まった位置付けたので、光量最大でも気になりません。ケーブルは台の裏側で引き回しているので、たいへんすっきりしています。マグネット利用時の全体幅は355mmです。。
照明の色タイプを3種類、光量を可変設定できるので、状況に応じて、便利です。ケーブル途中にあるスイッチも、手ごろな大きさで、使いやすいです。
価格もほどよく、たいへん、よい買い物をしたと思っています。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
車中泊やキャンプ等に。

車中泊やキャンプで使う照明として購入しました。
色の切替え・明るさ等は想像通りで問題ありませんでしたが、
付属磁石の磁力がいまいち足りない気がします。
もう少し強力な磁石が付いていれば言う事無しです。

1人が参考にしています
2025-05-14
用途:
事務作業

ちょっとした固定をしたいときに簡単にはできないので少し不自由

有限会社みどり園芸 様2024-05-18
用途:
メダカ飼育用に使用

マグネット付きで、メダカ飼育用に購入しました。
スチールの棚にマグネットで取り付けて使用していて明るさの調整も出来て重宝してます。

1人が参考にしています
2024-07-04
用途:
事務所
対象商品:
60901436

本体が軽くシール付きマグネット版で簡単装着。
想像以上に軽く照度もあるので大変満足しました。
機会があればまた購入します。

2023-01-30
用途:
収納棚の灯り
対象商品:
60901436

取り付けマグネットで簡単に出来ました。自分好みの明るさ調整が出来て良かったです。場所もとらず軽く細工がしやすいです。

2021-11-06
用途:
パソコン使用時の補助照明
対象商品:
60901436

小型で取付外しもマグネットで簡単、明るさ的にも満足できました。

国立大学法人名古屋工業大学 様2021-07-20
用途:
暗がり
対象商品:
60901436

どうしても陰になってしまい、暗くなる箇所に取り付けました。
明かりの色が選べて非常に便利です。
またLEDのため、明るさも十分です。

2021-07-01
用途:
動画配信でテーブルの上に置いて肌に光をあてるのに使いました
対象商品:
60901436

光を選べたのとスイッチがついていたので
つかいやすかったです、コ・ス・パよく、
発送も思っていたより早く間に合ったので助かりました。購入してよかったです。

都築工芸 様2021-02-12
用途:
家具の部品用
対象商品:
60901436

すごく良いです。スリムで色合いも電球色/白色/昼光色と切り替え出来て、明るさ調整も可能、明るさも十分、とよく出来てます。USB電源というのも良いです。AC電源にしたい場合は携帯電話用などの小さなアダプターで変換できるので、12Vなどの大きなアダプターがついてるタイプより使い勝手が良いです。この値段ならいろんな所に使いたいと思います。品質も悪くないので、とてもよく出来た商品だと思いました。

1人が参考にしています