平ワッシャー ステンレスのレビュー
- 用途:
- 使い勝手の良いM10ワッシャー
- 対象商品:
- 61054447
使い勝手の良いM10ワッシャー、モノタローブランドはコスパが最高。
M10ワッシャーは案外と使う時が多い、常備しておくと良い。
ミラー、ボルトの締め、隙間稼ぎなど色々と便利。
お勧めです。
- 用途:
- RO浄水器の部品組み立て用
- 対象商品:
- 61054404
湿気の多いところでの使用なので、ステンレスワッシャーは助かります。リーズナブル価格も良かったです。
- 用途:
- バイク整備に。
- 対象商品:
- 61054438
先ず少量パックは助かります。ただ世の中的にはステンレス素材が需要多いのでしょうが、ステンだと使う場所によっては後々問題が生じる場合も有るので、そこが迷う所。プロはその辺りの素材をキチンと使い分けるので、今後は鉄×ユニクロの少量パックの充実を期待したいと思います。
- 用途:
- 車の整備
- 対象商品:
- 61054404
以前、これとスプリングワッシャーとボルトがセットで販売されていたのですが、今はバラバラで販売。
車用のパーツとして作って販売しているため、この3個がつけて袋にいれてもバラバラになってしまうのが残念です。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
- 用途:
- ネジの陥没防止や表面保護、スーペーサーとして
- 対象商品:
- 61054404
プラスチック、塗面、木などネジの陥没防止と表面保護を兼ねて使用
かえしが少ない綺麗なワッシャーです
SUS304ステンである点も素晴らしい
- 用途:
- オーディオ機器の部品取り付けなどに使用しました。
- 対象商品:
- 61054395
オーディオ機器の部品取り付けなどに使用しましたがコスパが良く使用上の問題もありません。材料がSUSなので見栄えもきれいで錆の心配もありません。
- 用途:
- 調整作業
- 対象商品:
- 61054404
本来ならシムを使うべきところなのかもしれませんが、部品組み付け時の高さ調整に使いました。 精密機械ではなく、粗っぽい使用をする作業工具での話ですから、薄いシムを何枚か重ねるより、今回用途にちょうど良く適度な厚みのある本品を選択しました。 結果は、良好で目的に十分なものでした。 何より安価なところがありがたいです。
- 用途:
- ボルトの締め付け時 座面に
- 対象商品:
- 61054438
ステンレスですので腐食耐性があると思っての購入です。
結果はまだ分かりませんが問題なく使えていますので★4つで。
- 用途:
- 水栓穴の隙間調整
- 対象商品:
- 61054508
合計2枚必要だったので2枚注文したつもりでしたが、「1パック4個」という表示を見逃してしまい2パック(合計8枚)注文してしまいました。商品は問題ございません。
- 用途:
- 色々な用途に使用(機械メンテ・物品固定など)
- 対象商品:
- 61054447
間仕切りシートの固定用として購入したと思いますが、数量も多くありましたので他にも
色々使用しています。 とにかく、安価で購入できるし目的は達している(強度など)ので
満足です。 他の大きさも、同じく良いです。
- 用途:
- 機械のメンテ
- 対象商品:
- 61054474
ボルトを外した時に、古くなったワッシャは交換するようにしています。場所によっては錆びやすい所もあるので、ステンレスを使用するようにしています。
この価格で、このロットで購入できるのは有難いです。
使用に関しては、なんら問題はありません。
- 用途:
- ポップリベットの出来頭のベース
- 対象商品:
- 61054395
ポップリベットをfrpに使用すると、穴あけ部周辺の樹脂が砕け散り、繊維だけとなるのでリベットの反対側が膨らまずすっぽ抜ける.
そこで金属ワッシャーをかますとすっぽ抜ける前にワッシャーが面で受けてくれるので
金属素材と同様にリベットが打てる。安価で錆びにくく常に在庫として持っている。
が