LEDランプ50W 投光器用のレビュー
LED電球なので、消費電力が少ない。
LED特有の光の波長で虫がよりにくい。
口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
【用途】LED投光器の交換用ランプ
有限会社シノダ金属 様2025-02-05
- 用途:
- 工場の、ライト
水銀灯を、そのまま100Vに、落として使用
問題なく、明るいです
1人が参考にしています
2023-01-07
- 用途:
- 作業灯として
- 対象商品:
- 62426045
交換は普通に取り付けるだけ、ランプの重みがやや有るのでクランプの締め直し確認はした方が良いかと。使用感はとてもくっきりとした明るさです、お値段が張るので本体込みの安価なLED灯と迷いますが、適材適所で使用しています。
1人が参考にしています
會澤高圧コンクリート株式会社 様2022-12-05
- 用途:
- 室内照明(定点カメラ設置個所)
- 対象商品:
- 62426045
明るさは良好です。カメラ映像もスッキリ見えやすく動体の動きもとても良く見えています。
2022-09-07
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 62426045
今までは普通の球を使ってましたが、寿命が短いのでLEDにしてみました。明るさは文句なしです。寿命が長いことを祈ります。1年保証が有るからありがたいです。
2021-11-06
- 用途:
- 500Wレフランプの交換用
- 対象商品:
- 62426045
消費電力が少なく、球切れの心配無し
明るさも問題無し
小型の発電機でも負荷が少ない
供給電力の余裕が有れば、通常のレフランプでもよい
もう少し価格が下れば良いと思います