スライドバー付シャワーフックのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スライドバー付シャワーフック INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)
10,980 / 税込 12,078
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-12
用途:
破損品の交換
対象商品:
62609269

20年前のスライドバーとの交換でしたが、取り付け位置、ネジ穴がピッタリで代替品として丁度よかった。

2023-10-26
用途:
固定高さのシャワーを調整可能なシャワーに変換するために使用されます。(Used to convert a fixed height shower to an adjustable shower.)
対象商品:
62609287

これはシンプルで素早く簡単にインストールできました。 説明書は付属していますが、特に必要なものではありません。
バーはステンレス鋼ですが、ブラケットと調節可能なシャワーヘッドホルダーはシルバー塗装のプラスチックです。 オールステンレスだと良いのですが、この値段なので仕方ないのかもしれません。
ブラケットを壁に固定するネジは非常に長いため、状況によっては問題になる可能性がありますが、壁に固定すると非常に強力です。
This was simple, quick and easy to install. Instructions are included but they are not really necessary.
The bar is stainless steel but the brackets and adjustable shower head holder are plastic with silver paint. It would be nice if they were all stainless steel, but at this price maybe that is to be expected.
The screws that hold the brackets to the wall are very long, which may be a problem in some situations, but when it is fixed to the wall, it is very strong.