空調服ワンタッチパワーファンケーブルセットのレビュー

平均満足度 4.00 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
空調服ワンタッチパワーファンケーブルセット 自重堂
最大風量30.0L/秒(ファン1個あたり) FAN2200に比べ、最大風量が約23%UP
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
佐野林業 様2025-12-20
用途:
林業 下草刈り
対象商品:
63447266

2シーズン位で壊れてしまうが風量には満足してます。

2023-09-30
用途:
屋外作業用
対象商品:
63447266

これまで使用したFAN2200の代替えで購入
使用電圧が同じ、ケーブルも共有とのことで購入したのですが、使用できるバッテリーが以前のものでは使用不可とされているのを後で発見しました。
以前のバッテリーBTUL1でも"2"までなら使えましたが"1"にするとエラーが出て止まってしまいます。更に説明書に故障の原因となりますとの記載がありました。
どうしようかと思いましたが、結局指定バッテリーのBTSP1を購入することにしました。
風量は記載通り23%UPと思われる風量で満足しています。
商品ページにバッテリーのことも記載してほしかったです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘有難うございます。メーカーに確認して適合表示するよう致します。

室田農園 様2023-07-08
用途:
農作業
対象商品:
63447266

耐久性に劣る。2年、2シーズン経たないうちに壊れる。
新機種にバッテリーとの互換性がないことも不満。

逸見電気管理事務所 様2022-09-17
用途:
電気設備の点検・清掃時に使用します。
対象商品:
63447266

確かに風量がアップして快適に作業できました。ただ、標準品に比べて
消費電力が大きいらしく、今まで余裕で1日使用できていましたが、使い方
によっては、1日持たずに電池が空になってしまいます。予備電池を持ち
歩けばよいのですが、私の思惑とはずれている為、微妙な所です。