小型 扇風機 USB充電式 クリップ・フック付きのレビュー
持ち運びに便利な充電式小型扇風機。
風向きは垂直回転、水平回転に回してお好みの位置に手動で調整可能。
クリップで挟む・卓上に置く・フックで吊下げ・壁掛け固定と色んな場所に設置できます。
静音仕様(風量:微風時)
ほんのりした明るさのLED照明付き(ON/OFF)
大容量の5000mAhバッテリー内蔵。
【用途】小型扇風機、卓上扇風機、壁掛け扇風機、パーソナル扇、サーキュレーター代わりとして。オフィス、工場、倉庫、物流、外出時に。
有限会社 松建工業 様2022-06-24
- 用途:
- いろいろな場所で活躍。
- 対象商品:
- 64346197
満充電後の使用時間が意外と長いと思う。
個体で違うのだろうが、2番目の風力で10時間はかるく超えている。
風呂上がりにちょっとほしい時、顔だけに風が欲しい時、デッキで夕涼みの時など
持ち歩きに大変便利に使える。
1人が参考にしています
カタヤマテクニカルサービス 様2022-05-29
- 用途:
- 倉庫作業時の冷房補助
- 対象商品:
- 64346197
風量・風力は意外に大。冷房が届きにくい場所での作業時に重宝します。
不満な点は、チルト機構が弱く、水平でない取り付け姿勢ではお辞儀してしまう。充電ケーブルを接続すると、逆に仰向けになる。充電ケーブルの長さを細工して調節しているが、要改善と思います。
1人が参考にしています
2021-10-18
- 用途:
- デスクワーク
- 対象商品:
- 64346197
携帯用をスタンドに立てて使用していましたが壊れたので買い替えで購入しました。音も携帯用より静かで気に入っております。出来ればネイビーとかダークブラウンかブラックなど濃いカラーがあると嬉しいです。
有限会社藤木興業 様2022-06-28
- 用途:
- PC作業のとき
- 対象商品:
- 64346197
スイッチを入れてしばらくすると自然に止まってしまいます。。
なのでON-OFFを頻繁にしないといけないので困ってます
MonotaROからの回答
この度は誠に申し訳ございませんでした。
モノタロウブランドにつきましては1年間の返品保障がございますので、
保障期間内の商品がお手元にございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。
2022-07-08
- 用途:
- 卓上
- 対象商品:
- 64346197
昨年2台購入し一年ぶりに使用しました。充電しながらの運転でも1分程度で止まってしまい使い物にならくなった。(2台共)安物買いで失敗!
1人が参考にしています