LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタのレビュー
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
LANケーブルを延長する為のコネクタ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用
エンハンストカテゴリー5対応
従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
一級建築士事務所スタジオ創 様2025-10-14
- 用途:
- WiFiのLANの配線の接続
- 対象商品:
- 34929946
簡単に接続するだけなので便利ですが、LANのケーブルを差し込めば完了出来る物が有ると素人も簡単に接続出来ますね。
2022-12-09
- 用途:
- デバッグ時のLANケーブル延長用
- 対象商品:
- 34929937
普段5mのLANケーブルでPLCとパソコンを繋いでいますが、たまに作業机までが遠い現場もありその時はこれで2本繋いで延長しています。とにかく安いし小さくて邪魔にならない
2021-03-23
- 用途:
- LANケーブルの延長
- 対象商品:
- 34929946
急遽、LANジャックから、かなり離れたところで有線LANが必要な業務があり、所有しているケーブルを接ぎ合わせるために延長アダプタを購入しました。
回線速度がそれほど落ちることなく接続でき、大変満足しています。
1人が参考にしています
株式会社共立映像 様2019-01-18
- 用途:
- LANケーブル延長
- 対象商品:
- 34929937
CAT5eのLAN延長用ですぐに納品されました。
問題なく利用できております。
1人が参考にしています
2016-02-23
- 用途:
- インターネット接続
- 対象商品:
- 34929937
廉価なコネクタを使用していましたが、通信会社の方にコネクタ部は製品によっては速度ロスもありうると聞いて本品に取り替えたら接続が安定したような気がします。
安定の具合は具体的な実感ではありませんが品質は良さそうなので満足しています。
2人が参考にしています
2018-06-10
- 用途:
- 修理
- 対象商品:
- 34929937
安い延長コネクタを使ったパソコンでは、ネットの通信速度が上がらなかったり、時々接続が切れたりしていた。これに変えてから問題は出ていない。
1人が参考にしています
2014-08-31
- 用途:
- 屋外で使う。
- 対象商品:
- 34929946
屋外用RJ45WPを購入したかった。しかし、販売されていないから、仕方なく屋内用にした。LANケーブルは屋外用にしている。
販売していないことに対し大いに不満。
MonotaROからの回答
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。