強力万能はさみ ロングタイプのレビュー
- 用途:
- 何でも切れるけど
重い、使いにくい、女性には不向き
何でも力を使わずに切れるから良いけどもう一つのほうでやっぱりいいかな
って結論になった
- 用途:
- お手頃価格で最高
いろいろなものが簡単に切れて、作業がとても楽になりました
- 用途:
- ポリカ波板のカット
- 対象商品:
- 70833639
ポリカ波板の直線カットに使用。
バネ付きで使いやすい。
サクサク切れます。
薄いガルバ板も切りましたが、ラクに切れます。
- 用途:
- ウレタンの切断
刃先の長い物を探して、こちらになりました。
切断作業は問題ないです。可能ならもう少し刃先が長い物(プラス3cmぐらい)他を探せば有ったのかも知れませんが。
刃先の防護カバーがあれば良かったと思います。
- 用途:
- 切断時
こちらの商品は、大変良く切れるので満足しております。
- 用途:
- 剪定作業
よく切れます。ロックができるので便利です。
少し大きな枝でもスパッと切れるので満足しています。
- 用途:
- 機械のメンテにて5ミリ厚のゴムを切る
このシリーズの別のハサミを使ってましたが、作業進めるにつれて握力が下がるので此方のハサミが良いのではよなり使用したところ、大変良かったです。バネが効いてるので効率が良いと職人さんが申しておりました
- 用途:
- 自宅での作業
大変きれが良く満足です。この価格であれば、問題無しです
- 用途:
- 箱ワインの強靭なパッケージを切り裂く
1.8リットルの安価な箱ワインを愛飲しているが、箱はリサイクルの対象なので洗って乾かし切り開かねばならぬ。
しかしその紙質が非常にしっかりしており、上部の密着部分を切り落とす為の強力なハサミを探していた。
これはいい、文句無しにいい。ガンガン切れる!
- 用途:
- 野菜の手入れ用
これまで使っていたハサミが壊れたので
代替えとして購入した。
サイズもよく、よく切れる
- 用途:
- 電線ケーブルカット
かなり太めのケーブル等もカット可能で使用幅広い。手元ストッパで刃先も閉じれるので収納時も便利。
- 用途:
- 波板切断に
- 対象商品:
- 70833639
波板切断用に購入しました。
波板専用のはさみもありますが、他用途に使えないので
こちらがお勧めです。
SUSなので錆びにくい点も良いですね!
- 用途:
- 廃棄品の切断
- 対象商品:
- 70833639
非常に使いやすいです。類似品を過去あれこれ探しては購入していますが、握りのバネの開閉に力が必要で手が疲れてしまったり、刃の切れ味が悪かったりで納得のいくものがなかなか見つかりませんでした。
これはバネの開閉が女性の握力でもスムーズで、切れ味もサクサクと抜群です。柔らかいガーゼのような布から厚手の段ボール、プラスティックのように硬いものもスムーズに切れます。刃が鋭いので開かないようストッパーがついているのも保管時に安心です。買ってよかったです。
- 用途:
- よく切れる
- 対象商品:
- 70833639
切れ味が抜群に良いです。
またスプリングが付いてて連続した切断も非常に楽ですし、グリップが太く
ゴム製で滑らず疲れにくいのも素晴らしいです。
他社の製品よりコスパが良く、モノタロウの15%オフの時の購入できたので
非常に満足です。
この製品が良かったので通常の挟みタイプの物も注文予定です。
- 用途:
- ウッドデッキ屋根作成(波板の切断)
- 対象商品:
- 70833639
ポリカのナミイタの切断で使用しました、専用の鋏の購入も考えましたが今後の使用頻度も考えてこの商品に決めました、問題なく使用できました。
- 用途:
- 車のメンテナンス時
- 対象商品:
- 70833639
ポリプロピレンやゴムの切断用に購入したが4mm以上の厚みになるとかなりの力が必要。期待が過剰過ぎたのかもしれない。それ以下の厚さのものに対しては文句無しに切れ味抜群。