ドライブレコーダー 前方 1カメラ SDカード付きのレビュー
- 用途:
- 営業車のドライブレコーダーとして
- 対象商品:
- 71457944
1台購入して、また今回購入しました。
前回は軽のワンボックス、今回は1300のワンボックスに取り付けました。
東京まで行くのに購入しました。
普通に映っているように感じますが、夜、高速道路走行中に助手席から前の車のナンバーをモニターで確認しました。
私の目が悪いのか、モニターがおかしいのかわかりませんが、
走行中はボヤケテいるような、距離とかもあると思いますので、はっきりとは言えませんが。
取付は2台目なので30分程度(前段取り除く)でした。
- 用途:
- 24Vトラックに使用
シガー電源ケーブルしか無いのは、不便です。直接アクセサリー電源から接続するケーブルを用意して欲しい
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- ドライブレコーダーとして
- 対象商品:
- 71457944
20年乗っている軽ワンボックスに取り付けました。
安いので躊躇しましたが、
事故対応時にあった方がよいかと思い購入しました。
水平角度が100度ないので心配しましたが、
取り付けてみるとこれで十分と納得しました。
日本メーカーのOEMらしいので、壊れないことを願っています
- 用途:
- 自家用車、軽
- 対象商品:
- 71457944
必要十分だと思います。画像からナンバ-の確認もできるし、十分に広角です。軽自動車のフロントガラス上部に付けてフロントガラスの左右下部まで映ります。安くて十分な性能と思います。耐久性はこれからなのでまだわかりませんが、今のところ満足しています。
- 用途:
- ドライブレコーダー
- 対象商品:
- 71457944
5年ほど前のモデルを、モノタロウブランドとして提供を受けているようです。機能はシンプルですが製品としての成熟度は高いと思います。マイクロSDカードは32GBまで。
- 用途:
- 社用車で運転するときに使用
- 対象商品:
- 71457944
モノタロウブランド15%オフの時に購入しました。あまりに安いので画像も心配していましたが、きれいに録画されていました。もう少し経過してから再度レビューを書きたいと思います。
- 用途:
- 営業車に使用
- 対象商品:
- 71457944
安くて取り付けが簡単でしたので良かったです。画像も思った以上に綺麗でした。
- 用途:
- 社有車
- 対象商品:
- 71457944
小さくて必要最小限の機能が揃ってます。視界の邪魔にならないバックミラーの浦側に取付出来て満足してます。何かあったら使うだけなのでこれで充分でした。自家用車にも購入予定です。
- 用途:
- 軽自動車用ドライブレコーダーとして使用
- 対象商品:
- 71457944
100万画素のカメラであるため、画質はそこそこ。夜間でも問題なく識別できる程度には記録できる。小さいので視界の邪魔になりにくい。
自動フォーマット機能が無い、GPSレシーバー機能が無いなど不足している機能も多いが価格が安いので割り切って使う分には問題なし。