非接触型体温計DT-104のレビュー
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。
大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。
体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。
自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。
32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
【用途】体温測定・物体表面温度計測
合同会社ACTMORE 様2025-12-30
- 用途:
- デイサービスの迎え時、利用者様の検温
反応も早く、結果が早く確認できるので重宝。送迎車2台ともに載せてます
2025-06-12
- 用途:
- 利用者健康チェック・来館者健康チェック
介護事業所の健康チェックで使用するため購入しました。
操作も簡単で、使い勝手が良いです。
サカエリース株式会社 様2025-02-13
- 用途:
- 従業員の健康管理に使っています。
毎朝、従業員が自分の体温を測っています。
体調の悪い従業員がいないか?調べています、簡単で使いやすいです。
正直な感想は買って良かったです。
2025-04-22
- 用途:
- 作業には使いません、体温を測るだけです。
以前の物より小型で測定結果が早く出て使い勝手はいいです。
社会福祉法人円融会 様2025-03-21
- 用途:
- 施設利用者の検温
持ちやすく検温しやすい。体温表示も大きく見やすい。
株式会社横河ブリッジ 様2023-01-07
- 用途:
- 現場内での職人さんたちの体温計測 コロナ対応
- 対象商品:
- 72339165
気温が下がってもエラ-表示にならないので使いやすいです。
表示の大きさもちょうどいいと思います。
2022-12-30
- 用途:
- スポーツ活動の検温
- 対象商品:
- 72339165
メーカーとして信頼していたがだめです。全然使えません。やめた方がいいです。36.3度に対して何度計測しても38度又は37.8度4、39度とか使えません。
1人が参考にしています
2022-11-18
- 用途:
- 入室時の体温確認
- 対象商品:
- 72339165
DT-103が調子悪くなったので、交換品として購入。
性能は問題ないと思いますが、耐久性がどうかはわかりません。
長持ちしてほしい。
ホテルモントレ株式会社 様2022-02-08
- 用途:
- スタッフの健康管理(体温測定)時
- 対象商品:
- 72339165
シンプル、コンパクトで使いやすいです。
測定値も正確に出やすく、安心して使用できます。
2022-08-05
- 用途:
- 出勤時の体温測定
- 対象商品:
- 72339165
使用した感想です。過去の物と比べて~0.5℃くらい高めに表示されるように思います。私の会社は37.0℃以上は要確認対象として他の体温計で測りなおす決まりで、再測定が多発してしまうので使用をやめました。またディスプレイも最初から細かいキズが付いていて、ちょっとこすった程度でもキズは付きやすいです。ブザー音は時々割れたような音になり心配になります。私の会社には向きませんでした。名前を信用しすぎたと思います。
2人が参考にしています