OnLord(オンロード) OL-336B クリップセンサーライト(クリッパ)のレビュー

平均満足度 4.67 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
OnLord(オンロード) OL-336B クリップセンサーライト(クリッパ) オンスクエア
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単! 【用途】取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-26
用途:
主に防犯用
対象商品:
73840586

取付けが簡単で、光量も充分です。
持ち運んで色んな用途に使えると思います。
もう一つ追加しました。

2025-12-12
用途:
会社入口 防犯

まだ、使え始めたばかりで試している最中ですが、今のところ問題ありません。
クリップ式で取り換えが楽なところが気に入っています。

2024-12-26
用途:
夜間のごみ庫が真っ暗なので扉を開けるとライトが点くように設置

感度は良く、使用時に不具合は感じない。現時点ではある程度光が入る所に設置しておけば、わざわざ外に出して太陽光を吸収させる必要はなし。今は晴天が続いているので、今後曇天や雨天時の状況を確認していく。

2025-01-12
用途:
玄関作業用

クリップ式で手軽でした。光量もじゅうぶんあって申し分ないと思います。

日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 様2025-01-21
用途:
現場資材置き場の照明

取付も楽で、明るさも十分です。ただ、切替状況が傍目でわからないのでそこだけはちょっと不便ですね。それ以外は満足しています。

2024-01-12
用途:
建物外階段の照明補助に使用

他のソーラーライトより光度も照明時間も優れていると思います。
たっぷり充電できていれば非常に明るいです。曇天の時はどうしても充電量が不足するようで、少し暗く感じる時もありますが、おおむね満足です。
クリップ式なので滑りやすい箇所や、厚みが大きい箇所には使用できないと思いますが、厚みが合えば設置や取り外しがしやすいので、本当に便利です。
買ってよかったです。

3人が参考にしています
2023-12-25
用途:
玄関横に設置
対象商品:
73840586

充電の必要なく、即、使用しました。朝の新聞配達の人が驚くのではないかと。
暗がりについて、玄関の鍵がように開閉できます。設置も簡単でした。フェンスにはめてあります。

2人が参考にしています
2023-10-02
用途:
物置小屋
対象商品:
73840586

とても反応が良く明るい、取り付けも簡単で使い勝手が良い。

1人が参考にしています
2023-06-30
用途:
防犯用
対象商品:
73840586

かなり明るく反応も良いので想像以上に防犯用に使える 
明るさも2段階ありライトとしても使いやすく非常時用にも使える

1人が参考にしています
2023-05-26
用途:
イノシシ対策
対象商品:
73840586

太陽に当たるところに挟んでおけば、夜になってセンサーで光ってくれます。イノシシよけになっています。

3人が参考にしています
B.T.Nine 様2023-03-31
用途:
カーポートの防犯対策
対象商品:
73840586

カーポートの屋根下にクリップで挟むだけで簡単に設置できました。
光ると、かなり明るいです。クルマにイタズラされないよう設置しました。

2023-05-29
用途:
事務所出入口
対象商品:
73840586

軒先に挟み込んで使用。
ビス・工具いらずで簡単に設置できました。

2023-02-28
用途:
自転車置き場に
対象商品:
73840586

想像していたよりも明るく(100%時)・・・はずかしくなるほどです。クリップ式は便利ですよ・・・盗難されやすいですが。

2023-06-03
用途:
外水道の灯り
対象商品:
73840586

思ったとおり灯りと持ち運びできるので便利。買って良かった。

有限会社木村製作所 様2023-04-08
用途:
メンテナンス全般
対象商品:
73840586

太陽光での充電は時間がかかりますが、クリップで固定出来るので便利です。

2022-04-19
用途:
夜間、帰宅の際鍵穴が見にくかったのを解消したくて
対象商品:
73840586

面格子にソーラーパネルを東向きにしてクリップで設置。思っていたより明るくてびっくりしました.ソーラーパネル付きの照明も日進月歩ですね。満足です。

2022-02-18
用途:
ベランダで使用
対象商品:
73840586

クリッパーなのでどこにで必要なところに移動して使えるので良いです。明るさは十分です。

2022-02-05
用途:
車庫から玄関へ向かう三段ほどの外階段を照らす用
対象商品:
73840586

簡単便利、お手頃価格で大変良いです。
ソーラーの人感センサーライトを、以前にも設置しましたが、大変手間で苦労しました(家人が)
こちらは、クリップで留められて、使い方も分かりやすく、本当に良いです!家族で大変気に入ってます。

2024-05-08
用途:
通路に設置
対象商品:
73840586

設置する場所に壁が無いのでクリップ式を選択。
もう少し取りつける場所に工夫が必要かと思っている。
明る過ぎて少し眩しい。

2人が参考にしています
2023-10-15
用途:
セキュリティ対策
対象商品:
73840586

反応、明るさは問題は無いです。クリップの形状がもう少し大きく丸パイプにセットできればよいのですが。

2人が参考にしています