モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応のレビュー

平均満足度 4.78 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 モノタロウ
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。 【用途】自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-23
用途:
白鞘製作時の内面のチェック

想像以上に画像も良く見たい個所が鮮明に写るのでありがたいです!

2025-10-29
用途:
車の整備

車の整備時、目視できない部分の確認に使用。画像もきれいで画像保管も出来て便利です。カメラのケーブルもしっかりしていて使いやすいです。
画像の角度がモニターに合わせて自由に回転出来る機能があればさらに良いのですが、この価格では無理ですかね。

ファニーカスタム&サービス 様2024-10-30
用途:
耳掃除w

視認出来るって素晴らしい。耳かきアダプターあったらイイのに。

坂本エンジニアリング 様2024-04-22
用途:
プラグホールからエンジン内部がよく見える。
対象商品:
73984567

よく似た商品を割と買って、失敗続きだったので
余り期待していなかったのですが、これはとても良い!
最高!

1人が参考にしています
有限会社 柴藤自動車 様2023-09-02
用途:
狭いところの視認確認
対象商品:
73984567

まだ実使用はしておりませんが、テストとして暗がり、狭窄部、などの画像の確認、動画、静止画ともに問題はありませんでした。
価格から行くと必要十二分かと思います。

1人が参考にしています
2023-10-08
用途:
バイクのメンテナンス

他のスコープとの比較はできていませんが、比較的安価な割にはモニター付きで解像度もそこそこあり、一般的な用途なら実用に足りるレベルの商品だと思います。
先端部のLED照明頼りになる暗いところでは画像が荒れた感じになりますが、視認は十分できます。
カメラの直径が小さいのも良いですが、曲がらない筒状の部分が4cm程度あり、より高価な商品のようにリモートで先端だけを曲げることはできないため、見たい箇所を上手く撮影するには操作の慣れや工夫が必要です。
個人的には価格と機能・性能のバランスが取れた商品だと思いますが、用途によってはより高価または廉価なものを選ぶ方が良い場合もあるかもしれません。
尚、説明書では “LED照明の明るさ” を0から8の段階で調整できるとの記述がありますが、実際は0から3段階でした。
実用上特に問題はないかと思いますが、一応お伝えしておきます。

5人が参考にしています
株式会社宮興技研 様2022-12-16
用途:
配管内の詰まり検査
対象商品:
73984567

とても便利。分解しないと見えない所の検査は、特に便利。

1人が参考にしています
株式会社ノバック 様2022-09-07
用途:
雨樋内部の見えない部分の詰まり確認に使用。
対象商品:
73984567

樋の詰まりが竣工後に問題になることがたまにあります
価格・品質・画質共に満足しています。

1人が参考にしています
2022-11-07
用途:
ドアの中等、直接見えない部分の確認、
対象商品:
73984567

他社商品を使ってないので比較は出来ませんが、画像はもう少し綺麗に見えたら良いですが、コスト的こんな物なのでしょうか。
個人的事ですが使用に当たっては、スコープの動かし方の慣れが必要と思います。

3人が参考にしています