空調ベスト(R) フルセットのレビュー
- 用途:
- 屋外作業時
初めての購入です。
屋外での現場作業時に使用しました。
バッテリーも一日もってくれました。
今後も使います。
- 用途:
- 冷房がない工場内作業
- 対象商品:
- 12802434
バッテリーが滑りやすく落としやすいのでメッシュの袋に入れた。落とすと故障の原因ともなるので重視したい。
ジッパーの動きも少し良くない価格からいえば概ね良好です。
- 用途:
- 工場内作業
3セット購入しました。本日コントローラーのみ壊れたようで動きません。交換お願いします。
- 用途:
- 訪問介護
届いた商品の裏地に大きなほつれがあり、返品するには時間がなく使っています。
それ以外は順調に使えてます。
- 用途:
- 農作業
- 対象商品:
- 12802434
ファンの装着部分がメッシュポケット仕様になって、以前の丸穴タイプだと使用しているうちに外れてしまうことがあったので改良されている。
バッテリーの容量も満足。
- 用途:
- 夏場の屋外
長袖を購入しようと思ってましたが
着やすい半袖を購入しました。
音は屋内に入った時やや気になりますが風量もバッテリーの持ちもなかなかだと思います。
- 用途:
- アウトドアに使用(釣り・登山等)
アウトドアで使っていますが、とても軽くて良い感じです。
- 用途:
- 屋内での作業用
- 対象商品:
- 73989625
空調服は初めてなので比較になりませんが、1万円でこのコスパならよいと思う。綿のツナギ服には効果が低いです。夏用の作業服の場合には背中と脇が涼しくてよいです。
- 用途:
- ペンキ塗り
- 対象商品:
- 12802434
色々お店を探しましたが、セットで買うと13,000円位するので値段的には安いと思います。
- 用途:
- 庭仕事
- 対象商品:
- 12802416
気温28℃、肩掛け式の草刈り機で作業
未着衣で始めたら直ぐに汗びっしょり
たまらず着て風量MAXで快適に作業
30分ほど経ち、気付くと下着がサラサラになってる
今年からは夏場の作業がだいぶ楽になりそうです
着たときは重いかなと感じたバッテリーも、作業中は
全く気にならなかったが、半日作業なら手持ちの
容量が1/3の軽いものを使用もありかな
バッテリー
- 用途:
- 現場作業
- 対象商品:
- 73989625
屋内作業ならこの空調ベスト単体で十分です。
屋外なら合わせて
・メッシュベスト ポケット付 フリーサイズ(20927605)
・保冷剤 ベスト用(12766199)
を使うと効果的です。
他サイトでバッテリーが15000mA、ファンが15Vの空調ベストが安く売っていましたが、バッテリーが大きく重いので、好みが分かれると思います。
- 用途:
- 屋内外清掃作業
- 対象商品:
- 12802416
昨年一着購入し、評判が良かったので再度購入しました。
昨年の物と比較して、コードリモコンでON/OFFができ使い勝手がよくなりました。
ベスト生地も変わったようですが、ひとつ残念なのは、内側のメッシュポケットが無くなってしまったこと。ポケットがあれば保冷剤を入れることもでき、コスパ最高!と思っており非常に残念でした。
ベストとバッテリー、インナーポケットがすべて揃っていれば言う事なし、でした。
- 用途:
- 工作業作業
- 対象商品:
- 73989634
使い始めて一週間ですが
一晩充電してファンが作動したのが30分でバッテリー切れ
バッテリーに不具合がありそうです。
対応依頼中!
急遽冬用の暖房作業着のバッテリーで使用しております。
この手の商品はお近くのホームセンターで買われた方が
不具合時の対応が早いようです。
ご参考まで!
- 用途:
- 空調の効かない内装現場の作業管理
- 対象商品:
- 12802416
バッテリーは小型で重量も気にならないが、パワフルな風を送ってくれるので汗をかくことなく過ごせるのはとてもよい。
- 用途:
- ハウスクリーニング時
- 対象商品:
- 73989634
この夏は楽に仕事ができそうだ、と楽しみにしていましたが
ファンをベストに固定する方法が脆弱で確実に固定できません
運用初日は、なかなか仕事にならすビニールテープで仮止めして使いました。帰宅してからベルクロで固定するように加工して、うまく使えるようになっています。納品されたままの状態で使うのはちょっと無理ではないのか?と思います。最初からベルクロで止めれるように設計すべきです。他は充分です。
- 用途:
- 防水工事、屋上作業
- 対象商品:
- 73989625
初めて空調服でしたが期待以上でお値段以上の性能、機能でした。
他を知らないので比較はできませんが個人的にはコレで十分です。
- 用途:
- 炎天下屋外作業に
- 対象商品:
- 12802416
ファンとジャケットは別メーカー製だからでしょう、ジャケットにファンを固定する方法が取り扱い説明書に一切記載が無く、どうやって固定するのか悩みました。ファン外側部全体がネジ式になっておりジャケットを挟み込んで締める構造でした。嫌がらせのようにキツく締まっていてまさかネジ式で緩むとは…私のように悩む人が出そうです。取り扱い説明書の追加記載が欲しいものです。
- 用途:
- 高所作業に
- 対象商品:
- 73989625
フルハーネス対応だったので購入しました。襟から風が抜けるので炎天下の作業でも、後頭部や顔に風が当たって快適です。フルセットでこのお値段はお買い得かなと思います。フルパワーで1日使っても電池残量は余裕です。