スリムレール1.55mセットのレビュー

平均満足度 5.00 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スリムレール1.55mセット ヒナカ(旧:日中製作所)
ヒナカ(旧:日中製作所)
2,898 / 税込 3,188
自動車用スリムカーテンレール ビス止めでしっかりと取付できます。 車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可) 横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。 高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。 カット用のこぎり付属 内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
長田測量事務所 様2026-04-04
用途:
ハイエース社内カーテン取り付け

トラックカーテン ぐーすか アコーディオン式と一緒に購入しました。
ハイエース8型の全席と後席の間とリアハッチの部分に取り付けしました。他の方もYouTubeでupされていたのを参考に購入でした。
加工も簡単で、遮光性も良く重宝しています。

2025-09-01
用途:
キャンピングカーのドアカーテン用

普通のカーテンを使用していますが、更に二重にレースカーテンをつけるために購入。前からのカーテンレールの上に更に購入のカーテンレールを取付け、普通のカーテンとレースカーテンを便利に使用しています。このレールは天井取付型ですが、車の壁に取り付けても問題なくカーテンランナーが動いています。前から取付済のレール、ランナーと同じ型で、ランナーが割れやすく補充にランナーを別途購入しました。ランナーの強度を上げて欲しい。

1人が参考にしています
2024-02-18
用途:
補修
対象商品:
74037496

購入したキャンピングカーの補修用で購入しました。まさに使用しているものそのものでした。小さいレールで使いやすいです。

2023-10-20
用途:
キャンピングカーの曲線部分に取り付けるカーテンレールとして
対象商品:
74037496

樹脂で水平方向に曲がるカーテンレールが多い中、スリムで垂直方向に曲げられる唯一の商品で、見つけた時は本当に嬉しかったです。
要望を言えば、パッケージ状の限界でしょうか、長さが1550mm一択で、繋いで延長もできるようですが、できれば1800mmなど、もう少し長いと繋ぐ必要もなく良いと思います。

1人が参考にしています
2024-01-10
用途:
キャブコンの間仕切りカーテン用に
対象商品:
74037496

曲げすぎるとランナーが走らなくなりますが、自由に曲げられてとても良い商品です。

2023-07-08
用途:
ハイエーススーパーロングバンの車内に施工いたしました。
対象商品:
74037505

長さカットは同梱のノコギリで自在で、本体は感嘆に曲がるので、ルーフ面にぴたりと合わせることもできました。また使用してみたいと感じました。

2人が参考にしています
四方鉄工所 様2023-05-20
用途:
ハイエースの仕切りカーテン
対象商品:
74037505

ハイエース200系にフリップダウンモニターを付けているので市販されているレールが使用できない為こちらのレールを購入し曲げて使用しましたが一本ものでいい感じになりました。

1人が参考にしています
2022-03-14
用途:
車内仕切りカーテン用
対象商品:
74037496

過去にも使用経験あり、リピート購入です。
ホームセンターでは販売されていない商品で今までは車両部品店から購入していましたが高額で悩んでいました。
モノタロウさんで扱っていて驚きました。商品に関しては厚みが薄い為、車内に使用してもすっきり取り付けができます。
手でも曲げられる手軽さと、長い場合は付属のノコギリで切断できる加工性がいいと思います。

1人が参考にしています
2022-05-24
用途:
車の前後席のサイドカーテンの取付け
対象商品:
74037505

非常にスリムな形状なので
窓枠のカーブに沿って取付けが簡単に出来ました
色もブラックだったので車内にマッチしています。

1人が参考にしています
2022-05-24
用途:
車内に取付
対象商品:
74037505

ハイエースの目隠し用に取付ました。ゆっくりやれば少しぐらいは曲げられるので便利です。
再度購入を検討中です。

2022-08-08
用途:
車内用
対象商品:
74037505

近所のホームセンター・ネット等で探し周りが丁度良い品が見つからず、諦めてました。
たまたま此方け何気なく検索したら、探していた商品が有り迷わず依頼、探し回る前に
此方で検索すれば良かったと思いました。次回からは、まずモノタロウで検索

1人が参考にしています