電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形のレビュー

平均満足度 4.80 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電解コンデンサ KMQシリーズ 基板自立形 日本ケミコン
日本ケミコン
539 / 税込 593
KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-31
用途:
無線機の整備

半世紀前の無線機で終段増幅に真空管を使っている物に使用しました。
耐圧500Vの物が欲しかったのですがなかなか見つからなくこちらの450Vを使用してみました。
テスターで電圧を確認してみると丁度450Vでしたが問題なく使えています。

ラジオハウス 様2023-01-04
用途:
電源修理
対象商品:
41443055

色々探した結果、モノタロウでやっと見つけ購入した
在庫があり助かった

1人が参考にしています
2021-05-23
用途:
REGZA 42Z2000 の修理
対象商品:
41047616

テレビの電源が入ったり切れたりしてさすがに買い換えようと思ったがばらして見ると基板上のコンデンサが膨らんでました。同じメーカー、同じ容量のコンデンサをモノタロウで見つけ早速注文、納期が掛かりましたが取り替えて電源を入れると何もなかった様にテレビが見れるようになり
ました。半田着け用なのでリードのピッチが気になりましたがすんなりハマりました。テレビの買い換えはしばらく無さそうです。

1人が参考にしています
北摂オーディオサービス 様2020-02-06
用途:
機器のメンテナンス
対象商品:
41443125

商品の改善点は、安全ではありますがコンデンサ上部の金属部は絶縁をしていただきたい。電圧が高いためアース側と思いますがむき出しは改善してほしい。
取り扱いについてはスイッチング電源の一時側平滑に使っているのを修理に使用できベストです。もともとの使用品とは高さが違いました。高さが40mmあるとベストでした。今後も使用頻度は低いですが使っていきます

アワーズサンワ高岡 様2020-05-08
用途:
液晶テレビの修理
対象商品:
41443055

規格道理でした。寸法や大きさそれと容量表示などです。