両肩バンドアッセンブリのレビュー
- 用途:
- 畑の草刈り
価格は安いと思います、シングルバンドより体に負担が少なくとても満足していますが、バンドが細いためよじれ長さ調整がしずらいと思います
- 用途:
- 刈払機のバンド交換
- 対象商品:
- 12258638
スプリット刈払機及び32ccエンジン刈払機の肩掛けバンドとして購入しました。
身体への負担が格段に減るので片方のタイプを使っている方はぜひ騙されたと思って使ってみてください。
- 用途:
- エンジン式刈払機を用いた平地・斜面の草刈り
- 対象商品:
- 12258638
月並みですが、ハーネスタイプなので刈払機の重量を分散してくれるのがとても良い。
また、背部がパネル、かつ肩パッドがしっかりしていて形が崩れにくいため、装着時のストレスがほとんどない。
(ベルトだけの商品だと片腕を通した後にもう片腕を通す穴を探すことになったりするので)
刈払機と腿が当たる部分のクッションも大きいので良いし、肩ベルト、吊り下げベルトの長さ調節が引っ張るだけでできるのも快適。
以下は気になった点。
調節したベルトを確実に固定しておく装置が無いため、ベルト調節のしやすさが「ゆるみやすい」という短所にもなっている。
肩ベルトは特に問題ないものの、吊り下げベルトが非常にゆるみやすく、作業中に刈払機が低くなっていることが結構ある。
一度ベストな長さにセットしたら余ったベルトを縛るなりしてゆるまないようにすると良いのかもしれない。
他には、吊り下げフックの開閉部分が軟弱で、ふと気づくと本来の位置から横にズレていることがある。
さらに刈払い機を持ち上げて斜面の上の方を刈っていたりすると時々フックが勝手に外れていることがあるので少々危険。
おそらくフック開閉部分の取っ手が大きく出っ張っているため、作業中にガチャガチャしている内に曲がったり外れたりするのかもしれない。
よくある肩掛けベルトのフックは、開閉用の取っ手が存在せず指で押し込むタイプが多いですが、そういった作りの方が安全だと思う。
ついでに緊急時脱着装置がついていないので、仮にそれが理由で取っ手式にしているとしたら個人的にはマイナス。
ただ、不満点の多くは自分の使い方と商品の想定用途が合っていないだけのような気もする。
おそらく重量の軽い電動式刈払機で平地の膝下程度の草丈の草刈りのような使い方であれば不満は無さそう。
低価格であるにも関わらず作りはしっかりしているので良い商品だとは思います。
- 用途:
- 充電式草刈機を付けています。
- 対象商品:
- 12258638
体にうまくつけることができ、安全に草刈りができます。
ただ、充電式草刈機は大きな振動はないので、クッション付き腰パッドは必要無いのでは…、と感じます。
- 用途:
- 作業時
- 対象商品:
- 12258638
この両肩バンドは必需品です。草刈機の価格が上がってもいいから標準で同梱するべきです。
機械が安定するので疲れが半減します。
疲れてても機械を外すのが簡単です。
ねじれてフックが外れてしまうこともありません。
ぜひ購入をおすすめします。
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 12258638
モノはしっかりとしていて、作業中はこれまでより体への負担は軽くなりました。が、機械との接続がちょっと面倒なのがイマイチです。ワンタッチバックルのようにすぐに脱着できると便利なのですが、素早く解除するのにコツがいるため、素人の私には使いづらい面があります。慣れたら良いのかもしれませんが・・・
- 用途:
- セッティング変更しやすい
- 対象商品:
- 12258638
多数の人が使いまわすような、体格によるセッティング変更がある場合に、ベルトの調整がしやすい作りになっています。使う人が固定されるのであれば、それほどセッティング変更がないと思うので、むしろ調整しやすい分、意図しない変更があるかもしれません。一番の難点は緊急時の離脱システムがフック部分にないことです。胸元の赤いバックルを外して脱ぐという仕組みです。つくりは良い感じです。
- 用途:
- 草刈り作業に使用
- 対象商品:
- 12258638
ガソリンエンジン式と比べても、草刈り作業のパワーは支障ないです。が、・・・
思った以上バッテリーの消費が早いです。(他の人が他社の充電式草刈機を使用していますが、それに比べても1/3位しかもたないです。)予備のバッテリーを購入しなければと思いますが、高価なため躊躇しています。こまったな~・・・