充電式LED折りたたみライトのレビュー

平均満足度 4.09 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電式LED折りたたみライト KTC
KTC
5,498 / 税込 6,048
180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。 【用途】工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-06
用途:
工場内の補助照明に使用

サイズ感、角度調整、マグネット付、欲しい機能がすべて揃っていて満足しています。

埴渕鉄工株式会社 様2025-11-25
用途:
機器のメンテナンス

ポケットに入る大きさでマグネットも強いし、明るさも自分的には十分です。会社の常備品としてリピートしています。

2025-10-16
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
12314087

約半年で充電を差しっぱなしにしないと使えなくなりました
メーカーに問い合わせた所 充電池が悪いと返信があり
修理して欲しいと頼んだがこの商品は修理も保証も無いとの事です 注意して下さい

5人が参考にしています
2025-04-08
用途:
使い勝手がとても良い

1000円台で同様のデザイン、機能を持つものが多数ありますが、USB-Cコネクタで便利、そして大きさがちょうど良い。
加えてKTCがあえてこういう仕様にしたのか不明ですが、スイッチを押すと先端、片面、もう片面、電源オフと推移するが、先端だけで使っていてスイッチ1回でオフになりすごく便利。
この機能はほんと使ってみると便利だと感じるはずです。

1人が参考にしています
2025-02-06
用途:
自動車整備時に

同じようなタイプを今まで7個以上使用してきたが、今までで最良の満足感です。
明るさ、トップライトも明るい、スイッチの赤い目印、切った時の照度ポジションを記憶していて再使用時に同じライトから点灯する、強力なマグネット、適度な重量感等。
ちょっと、、と感じるのは円形断面の為、伸ばした状態だとコロコロ転がりやすい事

1人が参考にしています
2025-03-12
用途:
自動車整備

KTCでこの価格、明るさ非常に明るく、マグネットもかなり強力で大変
お気に入りです、あと欲を言えばライト棒が、回転すればゆうことなしです。

1人が参考にしています
2024-12-25
用途:
暗所での作業など

明るさ、閉所での使用感については満足です。ただ電池交換が不要なリポとの事ですが、利用頻度も低く念の為に電池交換ができればなお良いのですが

2人が参考にしています
2024-03-26
用途:
屋外での夜間作業時
対象商品:
12314087

照明のない場所でしたが、手元が明るい環境で作業を行い事が出来た

2024-01-02
用途:
機械の整備
対象商品:
12314087

とにかく明る土台がマグネットなので
使い勝手が良い!

2023-10-06
用途:
整備

二個 購入しましたが 一個は充電不良 もう一個充電してもすぐライト切れる メーカーに修理出すも問題なしとの回答 二個とも半年以内に故障!

7人が参考にしています
2023-06-29
用途:
自動車修理 バッテリー液量点検時

明るさは問題ないです。
3種類のLEDライトが付いているのですが、一番明るいライトが90度開いた時に内向きに出来るようになったら良かったと思います。

8人が参考にしています