USB Type A to C 変換アダプタのレビュー

平均満足度3.83(6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USB Type A to C 変換アダプタ トライメイト
トライメイト
USB Type A to C 変換アダプタ
¥199/税込¥219

USB(3.0) Type-A(オス)とType-C(メス)を変換するアダプタです。

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-05
用途: ipone用
Renafine株式会社 様

iponeSEの時のアダプターipone16で問題なくつかえる。

2025-12-19
用途: iPadに充電中
有限会社 高橋共同サイジング 様(製造業)

2本購買
1ヶぎ点滅します?
なぜに?
多分初期不良かと思います。
iPhoneでビデオも撮りました
アップするところが無いのですが…
さて

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-04-19
用途: 手持ち充電機器の活用に
自動車・二輪車・自転車関連業

タイプC充電の機器を新たに買ったのですが、手持ち充電器は旧来の四角いUSB…このアダプターで新規に買い直さずに節約できました。
商品ページに定格出力をはじめ緒元が記載してありますから、自分の機器と適合するのを確認してから注文するのが良いです。

対象商品 : 12726335
2024-08-25
用途: パソコンのデーター受信用

コンパクトで使い易いが無くしてしまいそうなのでフックが付くような穴等が欲しい。

対象商品 : 12726326
2024-01-11
用途: Type-CのLANアダプターをType-Aに変換するために購入
医療・福祉・介護関連業

商品名ではTypeAtoCと書かれておりますが、TYPE-CのLANアダプターをType-Aに変換して使っています。
特に問題なく使用できました。
安価ですし良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 12726335
2023-11-07
用途: 充電時に使用
その他業種

昨今、USBもCタイプに切り替えが進んでいます。機器本体もさることながら、ACアダプターのほとんどがUSBのAタイプを使用している関係で、多くのACアダプターを有効に使用する目的で購入しました。