六角軸面取りカッター 3本セット HSSのレビュー
- 用途:
- 穴あけ後のバリ取りに使用
鉄板にドリルで穴あけ後、バリを取るのに重宝しています。
- 用途:
- 木工作業
おもっていたよりもとてもつかいやすくちようほういたしました
- 用途:
- なべびすの穴削りをして、ビスの頭が平らにするために使っています。
- 対象商品:
- 21177715
凄く綺麗に削れてビスの頭が鉄版に平らに綺麗に収まるのでいい仕上がりになります。
- 用途:
- アルミ板、鉄板の穿孔後のバリ取り
きれいにバリ取りできるので大変満足です。軸ブレもなく良いです。
- 用途:
- 仕上がりがきれい
形状と価格からあまり期待していなかったが、桧材で皿ビスのザグリをしたところバリも無く綺麗に仕上がります。
鉄鋼用ドリルを使用するより仕上がりが良いです。
- 用途:
- 穴部の面取り
樹脂、アルミ材の使用において良好です。
3本セットでこの価格は魅力です。
鉄に対しての切削力と耐久性が不明なため星四つにしました。
- 用途:
- 穴加工時のバリ取り
小型の電動ドライバーに取り付けてバリ取り用途で使用しています。
切れ味が良く、良好にバリ取りできています。
3本がセットになっていますが、バリ取り用途であれば1本づつ売ってくれればいいのにと思います。
- 用途:
- 面取りや皿ボルト用
材質を選ばず、使えるのでいいと思います
今回は、アンプ用の木製ボードボルト穴の面取り、鋼製取付ブラケットの皿ボルト用に購入しました
まだ、使用していないので切れ味はわかりません
- 用途:
- 木工金工
木板にもアルミ板にも使えています。価格からすると合格です。
- 用途:
- 三本でこの価格
安くて食いつきも良いです◎
バラ売りでも欲しいぐらいです。
- 用途:
- 素晴らしい
- 対象商品:
- 21177715
10mmの六角軸面取りカッターが欲しかったのですが10mm/12mm/16mm3本セットで価格がほとんど変わらなかったのでこちらを購入しました。刃が5本で先端まで円錐なので作業失敗なく使い易いです。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 21177715
以前購入した商品の代替品ということでしたが使い勝手は問題ありません。機械の修理の際の面取りなどに使用しています。必要があればまた購入したいと思っております。
- 用途:
- 皿ネジ用のザグリ作業時
- 対象商品:
- 21177715
SS400の板材にM5の皿ネジを使うために使用しましたが、特に問題なく使えました。
紙の台紙とプラのブリスターのパッケージなので保管の際は別のケースなどを用意したほうがいいかもしれません。
- 用途:
- アルミレールのねじ山の埋め込み用の面取り
簡単に面取りが出来て満足だがどのくらい使用できるのかわからない。
今回の使用で少し削れた感?があったので★-1にしました。