ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングスのレビュー

平均満足度 4.33 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウ
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。 【用途】草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-01
用途:
耕作放棄地の草刈り
対象商品:
24854648

シーズンオフの2月に購入した為、実際に使用できませんでしたが荒地の雑草の高刈りに良さそうです。装着されているナイロンコードは硬めでしなやかさは感じられません。形状、性質の違うコードをいろいろ試してみたいと思います。簡単な取説付属してました。取説がもう少し詳しい拡大図等あればよかったです。

2026-03-24
用途:
柔らかい草で障害物が多い場所で

草刈時に、柔らかい草で、障害物が多い場所で使用します。
刃物のように、固いものに当たった時に跳ね返ることなく、狭い場所の草が刈れます。
使用する時は、草が飛び散るので、作業服などが汚れないように、保護具の購入が必要です。

1人が参考にしています
2025-09-11
用途:
石の多い庭での草刈り

庭石が多いに草刈なので、チップソーよりナイロンカッターが非常に有用なのですがメーカー製の2本出しではずっと不満でした。
この商品の「コードの減りが少ない」というコメントを見て、春から使用し、草刈シーズンが終わろうとしていますが4本出しでノントラブルで大満足! コードの減る量・刈るパワー・コード交換の手軽さ、どれをとっても問題ないです。 あまりにも調子が良いのでナイロンコードを150m分も追加購入しました。 ただ欠点としては、地面に触れる面の文字や表示が擦れて見にくくなることですが、慣れていれば表示が消えかかっていても大丈夫。
赤いプラスチックが1シーズン持つか心配でしたが、この感じだと2シーズンは持ちそうなので、予備を使うのはまだまだ先になりそうです。

特定非営利活動法人TEtoTE 様2026-01-20
用途:
草刈り作業
対象商品:
24854648

叩き出しは2本出ししか経験ありませんでしたが、4本出しは時短できて最高ですね。

2025-10-21
用途:
家庭菜園の周囲の草刈り

ナイロンコード4本が出るタイプは初めてなので、購入してみました。
今まで2本出しの自動繰り出し式を使っていましたが、コードのロスが多く早く消耗してしまうので、今回は叩き出し式にしてみました。
電動草刈機に装着して使ってみましたが、4本のコードが出るとカリムらがなく綺麗な仕上がりです。コードの消耗も少なくまずまずの使い心地です。またコードの補充も本体を分解しなくてできる点も使いやすいです。

2026-01-05
用途:
草刈り
対象商品:
24854648

説明書通りに接続したが、どうやってもしっかり止まらずに、回転した途端に吹っ飛んだ。何度頑張っても、吹っ飛んだ。
使わずに、というか、使えずにそのまま、倉庫に眠っている

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-10-22
用途:
石垣の草刈り
対象商品:
24854648

今まで使っていたものと違い、分解せずにコード交換ができるため楽ができた

2025-05-17
用途:
草刈り作業
対象商品:
24854648

すごく使い心地が良く、早いし粉々にできます。
草刈り時ナイロンを使う方には一度試して欲しい商品ですね。
とても爽快です!

1人が参考にしています
2025-04-23
用途:
畑の雑草、畦草

ナイロンコードは付属のままで使用しました。一度ばらして巻き戻してみましたが
最初にロープを通すのには慣れが必要な感じです。
4サイクル25ccですが、多少重く感じますが、実用上問題なかったです。
ナイロンコードの減りが遅いので、他のコードを試す機会が未だないです。
耐久性はまだこれからですが、使用感はいい感じです。

2024-09-29
用途:
草刈

2回目の購入です、今回は説明書にない改良部品が入ってましたので手作りしなくてたすかりました。今まで10種類以上のホルダーを使用してきましたが、中の構造が1本だしにするのが簡単にできるので、23cc、25ccで4本出し、2本出し1本だしと、使い勝手がとてもいい。なおコメントにてワッシャー、スプリングのはずれ易さはボンドG17で解決できます。

3人が参考にしています
2025-07-09
用途:
ナイロンカッター

あのゴムカバーは、外れ止めなのでしょうか?
奥まで入らないのでイマイチだと思いました。
ゴミ侵入防止なら効果的だと思います。
無くした方は、5mm厚のゴムシートを切って押し込むと丁度良いです。

1人が参考にしています
2025-05-26
用途:
草刈り、結構ハードな場所
対象商品:
24854648

外れ留クサビが振動で抜けてしまうと思っていましたが、両親指でシッカリ奥までカチッというまで押し込めば簡単には外れないと云う事が分かりました。外れ留が有効なら、ヤブに突っ込んでもカバー部?が外れて飛んでいく事は有りません。一方、元切れしてしまった時に外すのがそこそこ大変。そうそう、そうか、まるっと全部を取外してまるっと交換すれば良いのでは?。工具無しで全体が取り外せるのだから。なら、作業の中断も短時間で済むので、共同作業の時他の人に迷惑もかけにくい。

1人が参考にしています
2024-06-05
用途:
法面刈払

30cc以上推奨だったので、26ccだと厳しいかと思いつつ購入してみましたが、長く出したり、太いコードを使わなければ、全く問題無く使用できました。
皆さん書かれているとおり、2本出しだと時間がかかった固い草が倍ぐらいの速度で刈れます。
後、驚くのがコードの減りが半分ではなく1/4ぐらいになること
実質的なコード消費が半分になるって状態です。
たぶん、うまく先端だけを使って刈れている事で
途中で千切れる事が無く先端から磨耗している為と思われます。
2本出しに比べて エンジン負荷は増しますが、早く刈れるので、相殺されていると思います。
とにかく、超おすすめです。

1人が参考にしています
2024-05-17
用途:
stihl fs250に加工取付
対象商品:
24854648

cf3pro 3ミリを装着しナットを逆ネジのピッチ1ミリに変更し装着。それだけでは完全に取付出来ないのでワッシャを噛ませて隙間を埋めて完成。使用感ですが、これは無敵です。4本出しの為、コードの消耗も2本だしと比較し4分の1程度。fs250のハイパワーをやっと全解放できました。今まで二枚刃で作業していた背丈程の雑草もストレスなしにナイロンコードで作業出来る。初めて草刈りが楽しいと思えるぐらいの感動でした。

3人が参考にしています
2024-05-29
用途:
大型機に相性バツグン!!
対象商品:
24854648

以前モノタロウでも取扱のあったTANAKAの大型機 40cc TBC-4200 に取付けました!!
作りもしっかりしていて4本のナイロンコードでガンガン刈れます!!
蓋を開けた時にワッシャーとスプリングが未固定なので、溶着の際などは構造を理解して開ける事が必要です。(部品が落下します…^_^;)
大型機のパワーに負けないだけの強度があってこの値段は断然買いです!!

1人が参考にしています
株式会社高生工業所 様2025-06-11
用途:
はじめて金属刃以外を使いました。

草刈機も初心者なので、金属刃より少しでも安全かな?と購入してみました。
伸びすぎたり密集した雑草には使えなかったのは少々残念ですが、使い分けすれば良いのでしょうね。

2025-05-24
用途:
草刈り作業

26CCの刈払機につけて4本出しで使ってみました。平坦なところの草刈では、問題がなさそうです。ただ、固い草が多いところやヤブでは機械への負荷が大きくなるので、排気量の大きな刈払機が望ましいですね。
また、説明書にはありませんでしたが、分解防止?のストッパー?か、ゴムが2つついていたので、取り付けて使ってみましたが、5分もしないうちに2つとも無くなっていました。説明になかったものだから、なくて構わないと思っていますが、説明書には正しい用途と装着方法があってもいいと思います。
耐久性は、もう少し使い込まないとわかりません。

4人が参考にしています
2025-07-02
用途:
ハズレ止めストッパーのスペアを売って欲しい。
対象商品:
24854648

ハズレ止めゴムストッパーの予備部品を売って欲しい。カチッとなるまで押し込んでいても知らない内に紛失してしまって。ただ、外れることはほぼ無くなり、バネや口金は接着剤で留めているので紛失は有りません。でも、ストッパーが有ると、安心感があるので、スペアパーツとして売って欲しいです。

2人が参考にしています
2023-11-09
用途:
ハイパワー草刈機に

40ccの草刈機を使っていますが、2本だしのナイロンヘッドではコードがすぐ切れてしまうので、全開で使うことができませんでしたが、4ウイングスに3mm以上のコードを巻くことにより全開で使うことが可能になりました。
また、コードの減り方も2本だしに比べ3倍以上長持ちしますし粉砕もハンマーナイフ並に細かくなります。
太いコードを4本出しで使用するには30cc以上の排気量が必要です。それ以下の機種は大人しく2本出しで使用するか、2mm前後の細めのコードを刈巾35cm以下で使ってみることをお勧めします。

4人が参考にしています
2024-08-31
用途:
刈りにくい硬くて太い草を粉砕する時
対象商品:
24854648

2024/8/31に届いた新しい4ウィングスには草刈り中に蓋の爪が外れないように爪の隙間に挿入する黒いパーツが付属していました
外す時にはマイナスドライバーが必要になりますが、きちんと奥まで挿入していればトラブルはなくなると思います
4本出しなら角3.0ミリ、2本出しなら角4.0ミリまで巻く事ができます
それ以上太いナイロンコードを無理やり巻くなら、大小のラバーストラップレンチがが一つずつ必要になります
ふつうのナイロンカッターよりも元切れ溶着しにくいので、大変コスパが良いナイロンカッターと言えるでしょう

1人が参考にしています