ベルトスリング 両端アイタイプのレビュー

平均満足度 4.53 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ベルトスリング 両端アイタイプ FREAK(フリーク)
FREAK(フリーク)
739 / 税込 813
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重) 【用途】建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
Nファクトリー 様2026-01-12
用途:
吊り仕掛け
対象商品:
25433688

耐久性もよさそう。ほつれや破れはなく中長期で使用できそうです。

株式会社EX 様2025-06-16
用途:
タイヤドーリーとセットで使ってます
対象商品:
25433715

タイヤドーリーに13インチのタイヤを4本乗せて2.5mのナイロンスリングを2本通して中2階に吊り上げるのに丁度良いので使ってます。
問題ありません

佐野工業 様2025-06-25
用途:
軽量物の吊り上げ
対象商品:
25433697

軽い物を吊るときには使用しやすいと思います。
金額も安く助かります。

2025-05-06
用途:
フレコンを吊る

吊りベルトの幅が広くフックに入りにくいため、ベルトスリングを使いフレコン吊りベルト吊るようにしました。作業がはかどる様になり良好です。コスパ良好です。

有限会社エヌ・エス・ケイ物流 様2025-06-10
用途:
木材配送時

ほとんどの車輛でこちらのベルトスリングを使用しています。
耐久性もあり満足しています。

2025-04-01
用途:
業務用給湯器交換

チェーンブロックでの吊り下げ作業に使用。安価ですが問題なく使用出来ました。

2024-10-22
用途:
重量物の引っ張り作業 玉掛け

見た目は値段なりですが、安いです。下手をすると一度の使用で痛むこともあるので、安いのは助かります。
一つ気になるのは、他のスリングでもあるのですが、安全係数が5の点。繊維スリングは安全係数が6だったと思うので、吊具点検のある現場などでは気を付けた方がいいかも。

2人が参考にしています
2025-06-16
用途:
100kg未満の軽量物吊り

耐久性はこれから使っていってどうなるかですが、価格が安価な為助かります。

ファーム保坂 様2024-06-28
用途:
伐根に使用
対象商品:
25434029

屋敷内にある伐採した根の伐根に使用した。
同時購入のベルトスリングなどを使い以前購入したチェーンブロック
三脚キットを使い、簡単に伐根できた

1人が参考にしています
株式会社小松電設 様2024-08-15
用途:
分電盤持ち上げ作業
対象商品:
25433670

お世話になります、いつもありがとうございます
何度も使うとアイリングのいとがほどけてきます、もう少し太め糸にならないかと思います。

2人が参考にしています
2025-04-22
用途:
積載車でのガッチャを用いた普通乗用車固定
対象商品:
25433688

2年ほど使用したモノタロウブランド品に対して、こちらは半額以下だったので、入れ替えとして購入しました。
これまでと全く同じ使用方法で使っていると、2本ちぎれました、どちらもアイの根元、一番細くなる部分が切れています。
価格なりの性能かと思います、、、ご注意ください。

2人が参考にしています
2025-01-06
用途:
仕事で使用

値段、機能性と問題ありません
ありがとうございました

2024-08-27
用途:
回送時の車輌を固定
対象商品:
25433679

ベルトの硬さ、厚みが丁度良く使い勝手がとても気に入りました。

2024-02-12
用途:
車両ホイール持ち上げ
対象商品:
25433950

ハイリフトジャッキ(ファームジャッキ)でタイヤを持ち上げる際にホイールに通し使用。他にも使い道がありそうで、かつ安価なのでとても助かります。

株式会社北谷建設 様2023-10-16
用途:
20kg,30kgのプレートの移動等
対象商品:
25433810

以前はチェーンを付けて、移動や荷下ろししていましたが、擦れたときに傷が入ってしまったりするので全てこちらのベルトスリングに交換しました。傷の心配もなくなったのでとてもよかたです。

1人が参考にしています