洗浄剤 エアコン用 中性タイプのレビュー

平均満足度 4.22 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
洗浄剤 エアコン用 中性タイプ モノタロウ
モノタロウ
4,198 / 税込 4,618
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段 【用途】アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-17
用途:
エアコンクリーニング

泡立ちが少なく、使用後の水流しも短時間で行える。
中性洗剤としては、汚れ落ちは良い方だと思います。
同シリーズのアルカリ洗剤をまだ使用したことがないので、使って汚れ落ちを比較してみたいです。
いろいろなメーカーの洗剤を使用してみましたが、汚れ落ちはアルカリ洗剤の方が落ちますが、安心の中性洗剤なので汚れ度合いによって使い分けしています。

Voylin 様2025-07-23
用途:
Cleaning airco's

It works well, but the size is kind of difficult to handle if you only need small amounts at once. It did remove the smell, but doesn't remove the mold very well which could also be my pressure spray not having enough power.

東クリーンアップ 様2025-07-10
用途:
エアコンクリーニング
対象商品:
45157220

年に1度必ずエアコン清掃してくれるお客様のとこは汚れがそんなにひどくないので、このエアコン用中性洗剤を使いました!アルカリ洗剤を使わなくても、すごくきれいになり、満足でした!

1人が参考にしています
2025-07-03
用途:
清掃時に使用

アルカリ性の洗浄剤と間違って購入してしましました。
この洗剤は低発砲という事ですが、実際に使用してみて水と混ぜるときに泡立ちすぎて実際に希釈する時に泡が邪魔になって希釈しにくいといった印象がありました。
アルカリ性の洗剤の時はそういった事はありませんでした。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

サービスマスターM&J 様2025-09-14
用途:
清掃

エアコンクリーニングの仕事をしていますがとても汚れが落ちて重宝しています。

エム.エスクリーン 様2025-08-01
用途:
エアコンクリーニング
対象商品:
45157220

中和しなくていいのでいいし使いやすいのでいい商品だと思います。リピート確定です。

2024-10-01
用途:
エアコン分解洗浄

以前の物よりも泡立ちが少なくなり洗浄しやすくなったと思います
それと洗浄液の香りが無くなり良かった様な悪かったような
以前のものはお客様から洗浄後の匂いがいいとなかなか評判が良かったので

2人が参考にしています
2024-07-03
用途:
エアコン室内機の洗浄に使いました。
対象商品:
45157220

中性洗剤で中和作業がせずに作業時間が短縮となりました。
現時点では效果は他メーカー品と変らない。

2人が参考にしています
2024-08-22
用途:
エアコンの掃除
対象商品:
45157220

市販のものより安くて便利。ただ、個人で使うには量が多いです。

1人が参考にしています