LED ヘッドライト(充電式)BKのレビュー

平均満足度 2.40 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED ヘッドライト(充電式)BK BRIDGE[自動車用品]
BRIDGE[自動車用品]
2,498 / 税込 2,748
1軽量でフット感があり長時間使用でも疲れにくく生活防水2高輝度【COB】 LEDにより500ルーメンの明るさ3急速受電のTYPE-Cを搭載4三つの【点灯モード】強い光/弱い光/フラッシュがあります。車の整備、緊急時等幅広い分野でご利用いただけます。 【用途】車の整備、オーデイオ取付作業、夜釣り、レジャー等の際に
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-20
用途:
自動車整備
対象商品:
44868190

バンド式でなく,広い範囲を照らせるのでいいと思ったが,色々問題がある。
頭が変に締め付けられるので,妙に落ち着かない。これは針金ハンガーを頭に入れると,頭を回してしまう・・・・という現象が起きる。装着直後に本当に頭を回してしまいます。慣れるまで気持ち悪いです。
もう一点,連続点灯時間3~5時間とかいてありますが,点灯時間はそれぐらいあります。点灯時間です。点灯している時間です。満充電から実用的に使えるのはHighで1時間,Lowで2時間あるかないかです。残りの数時間は自分の存在を示す程度にしか使えません。
そして後ろの赤色灯は正直いらない。

2人が参考にしています
2025-10-01
用途:
夜間の作業

保管場所は管理された保管庫。(暗所で湿度60%温度26度)
装着感が気持ち悪いので出番は少なかった。使用頻度も少なかった。
なのに十数回の装着程度で,真ん中から割れた。
頭が特にでかいわけでもなく,荒い使用をしたわけでもない。
この設計は駄目だと思う。お勧めできません。

3人が参考にしています
2025-09-03
用途:
機械のメンテ

装着する際は、上から被るようにして、極力開かないように気を付けないと
真ん中で簡単に折れます。補強してなんとか使ってます。。
明るさについては申し分ないです。

2人が参考にしています
2024-12-31
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
44868190

明るくて目線に明かりが届くので非常に作業がしやすく、機器本体も薄いので狭所の作業でも扱いやすいので勝手は非常に良いです。ただ3回目で装着時に真ん中から割れてしまったのが残念、薄くて硬質樹脂製なので力が逃げる作りに改善されるといいなと思います。

2024-03-16
用途:
機械整備時に

会社の先輩がアストロプロダクツで購入した物見て明るさも満足できる物でしだが、アストロ店舗では入荷待ちの為モノタロウで購入しました。試着?の時点では明るさは遜色なかったので、実際に仕事で使って点灯時間、耐久性等見ていきたいと思います
ねだんがもう少しアストロプロダクツさんなみに安ければ嬉しいですね

1人が参考にしています