LED直管 40W形のレビュー

平均満足度 4.68 (37件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED直管 40W形 モノタロウ
長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。 【用途】40W形グロースターター式器具を利用した照明に。
37件中 21~37件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ティエスティテクノ 様2024-11-25
用途:
蛍光灯からの入替

既設の安定器(ラピット2灯直列式)が不安定器なので撤去し、取付しています。電工さんであればさほど難しい作業ではありませんが、一般の方の場合は記載の点灯方式に準拠した品を選んでください。既設の灯具を継続使用の場合は受け口のソケットの接触状況により不点の場合もあるのでランプを疑う前に他の灯具で点灯するか確認してください。照度はラピット式蛍光灯(3波長昼白色)より格段に向上します。HF32W(3波長昼白色)の45W相当です。

2024-10-15
用途:
事務所の電気

当社は古い建物で点灯管の必要な蛍光灯です。LEDに全社やり替えるとなると莫大な費用もかかるのでこちらのモノタロウのLEDを試しに購入しました。全く問題なく使用できました。また他のメーカーのものよりとても安く購入でき少しずつ入れ替えていこうと思います。

2025-07-31
用途:
作業室照明の照度改善・LED化

リピートです。
200V電源のラピッドスタート器具へ使用しました。
勿論ですが、ラピッドスタート器具へそのまま取り付けてはいけません。
本品は電源FUSE端子が片側に・給電端子がもう片側に配置されています。
電源FUSEを有効化するにはグロースタート器具と同様な配線に改造する必要があります。(別に保護回路を設ける場合はこの限りではありませんが、)回路を良く理解したうえで器具への取付を行ってください。
ちなみに付属の「スターターのダミー」は使ったことがありません。もはや別売りにしたほうが良いかもしれませんね。

2人が参考にしています
2024-10-17
用途:
事務

蛍光灯からのこのLEDに変えました、とても満足のいく明るさでパッとすぐに点灯するのが良いです

1人が参考にしています
2024-09-19
用途:
ガレージ:自宅の蛍光灯交換

下記のうたい文句にお試し購入。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
点灯時にすぐに付き、軽くて、明るいです、
電気代3分の1に期待して
今回もリピート購入検討してます。
ただ欠品とか廃版とかで代替えが無い時が有り
困りました。

1人が参考にしています
2024-10-12
用途:
蛍光灯の置き換え

グロー式器具に装着。
点灯管を外し附属のダミー点灯管を装着。
本体は、従来の蛍光灯に較べて軽量、割れにくい、消費電力小さい、発熱少なめ。
とくに問題なく満足している。

2024-11-10
用途:
店舗内の明かりに
対象商品:
45857807

通常蛍光灯の代替えに使用しています 面倒なくてワンタッチ装着で明るい未来がみえます

2024-10-14
用途:
倉庫照明 グロースターター式

簡単に取り替えることが出来ました。思ったよりも明るく良いです。

2024-09-29
用途:
事務所の蛍光灯に

工事不要のLED灯なので到着後直ぐに交換しました。
ONですぐ点灯、明るく綺麗な発色です。
ついつい又購入しました。

株式会社ひなた屋 様2025-05-30
用途:
店舗用
対象商品:
45857807

ちょっと種類が違った。つかなかった。
LEDはよく見て買わねば。

2025-05-30
用途:
店舗用
対象商品:
45857807

ちょっと種類が違った。つかなかった。
LEDはよく見て買わねば。

2025-05-29
用途:
機械加工作業時

明るくて非常に良い。リピートしたいくらい満足しています。

2024-06-20
用途:
倉庫の照明
対象商品:
45857807

夜間に長時間に点灯する機会が多いので、思い切っってLED化してみました。交換は取説を参照して簡単に出来ました。

1人が参考にしています
2024-10-28
用途:
設備照明

社内で数少なった蛍光灯器具をLED化するのに使用。
ラピッドスタート式器具だったので配線改造したが、ダミーのグローランプは別売りにして良いのではなかろうか?
社内ではダミースターターを使用した実績は一切無いので、ゴミになるだけであり、無駄になっています。

1人が参考にしています
2024-06-30
用途:
機械作業用
対象商品:
45857825

今迄の器具がそのままで使えかなり明るい、寿命が長いと良いが

株式会社植田ミシン製作所 様2024-10-05
用途:
工場作業

安価で明るさも満足!有名メーカーとの違いは、耐久性でしょうか。

2024-05-29
用途:
工場事務所の蛍光灯からLEDに
対象商品:
45857807

ラビットスタート蛍光灯器具。安定器不良でこのLEDに変更。グロースタートではないので内部配線変更。要電気工事士資格。ガラス管で無い為、災害時等による落下ガラス飛散の心配がありません。明るさは蛍光灯同様。寒冷でも明るさ変わらず。スイッチオンで直ぐ点灯。普通に良い製品と思います。

4人が参考にしています