H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用のレビュー
こだわり抜いた3つのポイント!1つ目【竹村商会初のヘッドライト!】竹村商会初のH4 LEDバルブは、トラックのヘッドライトはもちろん、12Vから24Vまでの幅広い電圧に対応し、様々な車両でご使用いただけます。2つ目【満足のいく明るさ!】初めてのH4ですが満足のいく明るさで生産しています。もちろん、Hi/Loの切り替えも明確に分かるため、暗い夜道の運転も安心です。3つ目【純正ハロゲンと発光点が同等!】竹村商会のH4ヘッドライトは、純正ハロゲン同等の発光点を実現しています。差し込みも一体型なので、ポン付けOKで簡単に取り付け可能です。
【用途】ヘッドライト
2025-11-05
- 用途:
- イスズ2t車
- 対象商品:
- 80821617
明るい。
ハロゲンが70hcdしかなかったのがこれに変えると350hcdに上がった!
5倍の明るさになった。
ただメーター内のハイビームインジケーターランプは点灯しなくなったのでちょっと残念。
イスズ車は車種によってインジケータランプが点灯しないものがあるらしい。
カットラインも完璧。普通に車検通りました。
有限会社 武井物流 様2025-12-18
- 用途:
- 2tエルフ(NKR81)に使用
ヘッドライトをアッセンブリーで交換をした際にノーマル球から交換しました。
明るさは明るくなりましたが、左側に使用したLED球がライト点灯後1分もしないで点滅をするようになってしまいました。
2025-07-14
- 用途:
- ホンダライフに装着
H21年製のライフに装着しました。古い車で当時のオレンジ色ライトは暗く年齢を重ね夜の運転はつらいものがありましたので、試しに交換してみましたがとても明るくて満足です。あとは車検が通るかが問題です。できれば商品に車検対応・非対応などの記載(説明)があると購入しやすいのでは・・・
1人が参考にしています
2025-09-17
- 用途:
- イスズ2t車
カットラインもハロゲンと何ら変わりなく出ます。
4000ルーメン良い。思っていたより白い。
2024-12-20
- 用途:
- 24V 07エルフに
以前はFANレスのLEDバルブでした、片方が3年で点かなくなった為、今回はFAN有りのこちらのバルブに変更してみましたが以前より断然明るくなり、例えるなら乗用車の純正LEDヘッドライトとほぼ同等もしくは若干明るい商品で満足でした。あとは高耐久に期待をします。
1人が参考にしています
2025-02-15
- 用途:
- 夜間配送
2008年デュトロに使用 防水キャップが取付できるか心配していたが、問題なく取付できた。あとはどのくらいもつのか。