超音波式ネズミ駆除器のレビュー
人には聞こえない周波数でネズミを追い払う!
本商品は危険な毒エサ等を使用する事無く追い払いますので、嫌な事後処理等なく安心安全にご使用頂けます。
人には聞こえずネズミを寄せ付けない。
20000~45000Hzの周波数を自動で切り替えて使用します。
慣れを防ぎ継続的に効果を発揮します。
本商品から発生する超音波は、殆どの方には聞こえない周波数を使用しています。個人差で少量の音が聞こえる場合がありますが人体に害はございません。
ペースメーカーを使用されているご家庭では使用しないで下さい。
ハツカネズミ、ハムスター、うさぎ等のげっ歯目を飼われている場合は使用しないで下さい。
防水設計ではありませんので水のかかる場所には設置しないで下さい。
また高温になる場所での設置もしないで下さい。
本商品は4週間~6週間で効果が現れます。
使用を停止するとネズミの活動が再発する可能性がありますので継続的なご使用をおすすめ致します。
使用する際はテストモード切替スイッチをON側にセットしてご使用下さい。
使用しております周波数には直進性がある為、効果に一定の指向性が生じます。硬い壁等の反射を有効に使う等の工夫をお願い致します。
又、カーテンや物の陰には超音波が行き届かず効果が得られない場合があります。
じゅうたんや柔らかい物の上に直接置かないで下さい。
超音波が吸収され効果が落ちてしまいます。
スピーカーにカバーをしたり塞いだりしないで下さい。
機能が低下する原因となります。
2025-10-09
- 用途:
- 夜間のネズミ退治
毎晩出没していたネズミが居なくなったので一定の効果はあると思います。
まだ数日しか使っていませんので、様子見です。