LED投光器 交換電球 【20000時間】のレビュー
【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
【用途】適合口金サイズ照明の交換電球として
2025-03-09
- 用途:
- 作業部屋の照明に使用する。
明るさと価格には満足です。後は、以前購入したビーム型LED電球は1年程でどの球もつかなくなったので耐久性がどれ程か?つて所ですね。
カズ塗装 様2025-02-07
- 用途:
- 倉庫の駐車場の外灯
広範囲に照らせて、夜の車の駐車と車庫入れが容易にできる
ようになりました。
2021-01-19
- 用途:
- 夜の洗車作業
- 対象商品:
- 52259823
日が暮れてから仕事車を洗車することが多い為、ハロゲン作業灯を2灯点けて作業していましたが、高圧洗浄機を使用するとコンセントが熱くなり長時間使用できませんでしたが、作業灯をこれに交換したら、余裕で長時間洗車作業ができるようになりました。とても明るく色味が白い為、ハロゲンより明るく感じます。作業灯を軒裏に取り付けている為、耐久性がどの程度かがきになります。対費用効果はとても良いと思います。
1人が参考にしています
2021-09-28
- 用途:
- 夜間投光用
- 対象商品:
- 52259823
ボディ強度が弱く、深めのホルダ器具や防水パッキンのキツイ器具などに、取り付ける時、ヒビが入ってしまった。器具さえ選べば、コスパは良い。
2020-03-29
- 用途:
- 作業場の照明
- 対象商品:
- 52259823
作業場に増設しました。やはり手元が明るいと作業がはかどります。
電球の形をしていて、もっと明るいものはないのかと探していたので
発見できてよかったです。
ただ明るさは6畳用の照明の半分くらいかと思います。部屋で使うのなら限定的なものになります。