LED電球 E17 広配光 T5のレビュー

平均満足度 4.41 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
599 / 税込 659
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-08-23
用途:
照明
対象商品:
60367694

高温になるため、取り付けには注意が必要です。また、一部の商品で、500時間以内に回路の不良を起こすようです。

2人が参考にしています
2024-04-15
用途:
交換電球として購入
対象商品:
60367694

子どもの学習机についていた白熱球の代替品として購入しました。注文の翌日には届き、白熱球よりかなり明るくなりました。

株式会社エヌ・ピー・アール 様2023-12-24
用途:
電気交換時
対象商品:
60367746

電気交換の時、白熱電球より長時間交換不要という事でLEDにしました。電気代も安くなるという事で満足しています。

悠優舘 様2024-02-04
用途:
廊下やトイレに使用しています
対象商品:
60367755

昼光色がない事が非常に残念だと思っています。廊下やトイレの中で使用していますのでやはり、明るい方がいいです

2023-02-09
用途:
トイレ用
対象商品:
60367676

十分な明るさと、広がりがあり問題なく使える。安物を買うと、ジーという音が気になるが、この商品は音が出ず気にならない。

1人が参考にしています
2023-05-14
用途:
既存の物との交換。
対象商品:
60367737

今の所は、切れることなく点灯している。色が黄色みがかって。

2023-04-29
用途:
普通に普通で良い
対象商品:
60367676

思った通りの製品で非常に良い。耐久性に関しては未だわかりません。

2022-05-17
用途:
クリプトン電球の代わりで使用
対象商品:
60367782

小さいのに明るい クリプトン電球よりひと回り大きい程度。
商品ページの画像はヒートシンクがヒダ状になっていますが届いたものは
それがなくシンプルで良い。最新型にモデルチェンジしたのでしょう。

大嶋クリップ 様2022-02-28
用途:
無難に
対象商品:
60367676

別の同メーカー品を使っていたので購入。明るいので値段とのバランスも良い。他の商品と一緒に買って送料も浮かせれるので買いである。

2022-02-17
用途:
ダウンライトの照明をLED電球に変更
対象商品:
60367712

ダウンライトの電球が切れたのをきっかけに100円均一にて40ワット相当を購入取り付けしたがが暗い。60ワット広配光タイプ購入し交換丁度良い明るさです。
省エネかもね。

2024-02-13
用途:
トイレ節電対策
対象商品:
60367694

残念長さが長すぎて取りつきません少し小さくしてほしいい

マイ電気商会 様2021-08-28
用途:
提灯に入れました
対象商品:
60367685

お盆の提灯に入れました。
まあまあ明るくてよかったです。
20個ほど付けたので電球に比べ省エネになりました。

2021-02-24
用途:
ランプの交換
対象商品:
60367712

明るくて、消費電力も少ないようです。商品は満足です。唯、E17が何を示すのか、説明があれば安心して購入できます。寸法がわからないので、到着して、取り付けるまで心配でした。売る気があれば丁寧な説明が必要です。

オフィス ビジネス インスパイア 様2020-11-02
用途:
室内灯交換
対象商品:
60367712

光度、耐久性とも問題ないので、他の電球も順次交換していこうと考えています。

2020-10-07
用途:
玄関部分(半畳程度)の照明に使用
対象商品:
22732737

白熱球(54W 後で気が付きました)の代替えとして使用しました。元が60W相当なので仕方がないですが少し暗いかな?と思いましたがすぐに慣れました。問題なく使えてます。

1人が参考にしています
西船橋グリーンハイツ管理組合 様2020-10-14
用途:
庭園灯に使用
対象商品:
60367685

安い、明るい、寿命が長い 大変満足している。リピートで注文予定

2020-06-29
用途:
部品検査用
対象商品:
60367694

以前購入し、良好の為 リピしました。
低価格で、担当者より好評です。

T&I Photoservice 様2020-04-23
用途:
作業場のダウンライト
対象商品:
60367764

意外に明るく電球色よりすこし高演色で気にいってます
色温度は2700度よりすこし上のような気がします。

株式会社ファソテック 様2020-02-20
用途:
廊下照明用として使用
対象商品:
60367712

個人的には、この配光色が好きです。眼にも優しい感じがします。

ヤマモト電機 様2019-03-11
用途:
通路電灯
対象商品:
60367773

明るさ申し分ないです。
大きさも、適当で小型器具にも取り付けやすい。