LED電球 E26 広配光 T5のレビュー

平均満足度 4.56 (90件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
589 / 税込 648
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
90件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-03-17
用途:
廊下の照射
対象商品:
60368044

ひかりが、柔らかく、廊下を照らすのにちょうどいいです。ワット数もすくなく、消費電力抑えられます。

中岡特殊メリヤス 様2021-01-20
用途:
照明
対象商品:
60368044

思ったよりくらくて残念ですが、
値段が安いのでいいですね。

2020-02-29
用途:
内装
対象商品:
60368078

賃貸マンションの改修でトイレや風呂場で一時的に使ってます。明るくて良い。

2019-11-03
用途:
電球の交換
対象商品:
60368044

トイレの電球が切れて交換のため購入。
安かったのとLEDということで選びました。
問題なく使えます。

京朋ガレージ中嶋 様2019-10-11
用途:
蛍光灯や電球と交換
対象商品:
60368078

価格は安い部類 大きさも平均的 結構W数の割には明るい

2019-08-05
用途:
レストルームの照明に利用
対象商品:
60368044

色合いも良く、明るすぎずにレストルームの照明に利用しています。今後はこの商品で更新していきます。

2019-09-21
用途:
部屋、また庭のライトへ使用
対象商品:
60368053

初めていただきましたので、これから電球が切れたときに使用するつもりです。

2019-06-29
用途:
白熱灯用のソケットに使用しています。
対象商品:
60368053

節電になって思った以上に明るくて良かったです。
寿命も長くて良いと思います。

2019-06-13
用途:
家内の着物地から服やバッグ等々の作製時のスタンド用の灯りとして。
対象商品:
60368132

以前ワット数の少ない玉を使用していて、非常に作業がしにくかったので、私の独断で購入し交換家内から感謝されて居ます。

2019-04-01
用途:
密閉式の照明器具に
対象商品:
60368148

密閉式の照明器具にも使えるリーズナブルな電球を探していました。
良いものが見つかりました。

2018-08-24
用途:
蛍光灯が点灯しなくなったため交換
対象商品:
60368148

埋め込み式の蛍光灯電球で点灯するのに相当時間がかかっていました。
原因がグロ―ランプと判明しグローランプがあること自体分からなかったので必要なくなり、スイッチを入れると同時に瞬時に点灯するため気持ち良いです。交換した甲斐がありました。

1人が参考にしています
2018-10-08
用途:
玄関外灯
対象商品:
60368087

外灯で立てて取り付けるので光が上の方に広がるので外灯には、ハダカ電球が良いかも?
部屋の電気として使用してます!部屋では全く気になりません!
良い買い物出来て嬉しいです。

2018-09-15
用途:
常時の廊下証明用
対象商品:
60368087

明るさ満足。電球色で暖かい。シリカ電球に比べて電力1/8、寿命40倍、コスト16倍で妥当と思う。

B.T.Nine 様2018-05-22
用途:
オートライトになりました。
対象商品:
60368132

廊下、トイレ、階段の照明器具に交換しました。お陰様でスイッチ操作不要、歩くだけで自動で点灯するので近未来の家になりました。

3人が参考にしています
2020-05-08
用途:
シャンデリアの電球
対象商品:
60368132

以前のものより、全体のサイズが少し小さく待っていました。

2018-08-23
用途:
作業灯用
対象商品:
18466246

100WクラスのLED電球ですが、明るさも申し分ないです。ただ納期がかなりかかり、別にこだわりが無ければ他のメーカーでも同タイプがあるのでそちらをお勧めします。

2018-05-08
用途:
機械の組立作業、溶接作業等
対象商品:
60368157

クリップ式電球照明はすぐ切れるのでLEDライトに交換して溶接作業とか衝撃にも強いので満足しています。もう少し安くなればもっといいですね。

2人が参考にしています
2018-04-02
用途:
家庭用照明器具に使用
対象商品:
60368078

パナソニックの値段の高い電球を3年ほど使用していたが、明るさも暗い感じになり、挙句の果てに突然切れてしまった。LEDは長持ちで明るいというジンクスはおそらく嘘だと私は思います。価格は安いが、今回購入のアイリスオーヤマ製が今後どうなっていくかが楽しみですが、LEDは電気代は確かに安くなっているのだろうと思いますが、耐久性は昔の電熱球並みに定期交換が必要だと思います。

1人が参考にしています
東洋化学設備工業株式会社 様2018-05-08
用途:
白熱球の代替え
対象商品:
60368132

白熱球からLEDに代替品にしました。それなりに明るく満足できる品です。

1人が参考にしています
2018-04-26
用途:
部屋の常夜灯に使用。
対象商品:
60368044

電球色の30Wタイプがなかなか見つからなかったので他のものを買うついでに探して有ったので購入しました。
値段も安く満足してます。

1人が参考にしています