LED電球 E26 広配光 T5のレビュー

平均満足度 4.56 (90件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
589 / 税込 648
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
90件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-05-19
用途:
トイレの照明
対象商品:
60368044

いろいろなタイプのLED電球が売られている中で、価格で選びました。
トイレに使用するのでそれほど広範囲に明るい必要がないので、使用目的には十分すぎといった感じです。

1人が参考にしています
リバーサイド 様2018-04-25
用途:
部屋の電気
対象商品:
60368132

作業場の部屋が暗かったので、LEDにしようと格安の物を購入しましたが、明るさ抜群で、必要におおじて次回も購入予定です。

葛籠屋工房 様2018-04-26
用途:
玄関ホールの照明に
対象商品:
60368053

充分な明るさで重宝します。電球の60W程度はあるように感じます。

境製作所 様2018-07-27
用途:
プレス作業の手元照明
対象商品:
18466237

60W相当なのでかなり明るいが、ホームセンターの物と変わらない。

有限会社クードヴァン 様2018-07-11
用途:
店内の照明です。
対象商品:
60368123

このての電球で気をつけたいのは色味ですね、電球色と昼白色、昼光色、写真でもう少し違いがわかるいいですね。

2018-06-11
用途:
食卓の照明
対象商品:
60368087

以前のLED白色40wと比較すると桁違いに明るく、電球色に近いため食品の見た目の色も良くなった。

2018-04-04
用途:
商品ストック倉庫の照明
対象商品:
60368096

商品名通りで広配光の為
スポットで付けても広範囲が明るくなります。
後は耐用の部分は使いながら見ていきたい所ですね。

2018-01-19
用途:
倉庫内での白熱電球の交換
対象商品:
60368078

値段も安く、色も純白で明るい。また、密閉容器に使用できるので倉庫内や浴室の白熱電球と取り換えて使用している。
今までは40Wの白熱電球だったが薄暗く、商品ラベルも見づらい状態だったが、これに交換してからは非常に明るくなり、足元も商品も見やすくなって助かっている。

1人が参考にしています
有限会社アライ 様2018-04-12
用途:
手元作業、スタンドで使用
対象商品:
60368114

今まで白熱球を使用、触れると熱かったが、LEDは発熱がないので、とても良い。

有限会社ホーリン 様2018-03-11
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
60368078

Led電球は値段が高いイメージがあるのですが、これは値段が安いのが魅力的です。明るさも想像していたよりも明るいので満足してます。

2018-01-27
用途:
リビングのランプ入れ替え
対象商品:
60368114

使っていたLEDランプとの入れ替えです。これまで使っていたもののに比べ、価格はとても安いのですが、明るさは遜色ありません。見た目はとても安っぽいですが、ランプカバー内に入れてしまうと見えないので問題ありませんし、逆に軽量化にもなってるかも。

1人が参考にしています
2022-03-12
用途:
脱衣室
対象商品:
18466228

脱衣所の高い所の電球が切れてしまい、同じ商品を探しましたが古くてありませんでした。選ぶ基準が判らなくて多分これ、該当するかなと思って良くわからないまま購入しましたら 点きました。すごく嬉しかったです。

2019-01-15
用途:
照明の取替
対象商品:
60368148

今まで薄暗かったのが、とても明るくなりました。
交換してよかったです。

2018-12-14
用途:
取り換え
対象商品:
60368132

思っていたより明るいので価格からみたら良かったです

ピデスアート 様2018-02-05
用途:
玄関通路
対象商品:
60368114

通路の照明を白熱灯からこれに交換しました。
価格も電気代も安く明るさも満足です。
これから徐々に交換して行こうと思っています。

中岡特殊メリヤス 様2021-01-11
用途:
照明
対象商品:
60368044

安いので購入しましたが、暗くてあまり期待し無い方がいいです、
いろもオレンジが強くてだめです・

2018-01-19
用途:
階段灯
対象商品:
60368062

想定していた配光で満足しています。「安価=ダメなもの」ではなさそうです。

2017-10-13
用途:
パッと点いて、超明るい
対象商品:
60368078

トイレの電球が切れたので、いろいろ検討した結果、これをチョイスしました。トイレはスイッチを入れてすぐ点かないとダメですよね。瞬時にパッと点き、蛍光灯型電球と違い、点けた瞬間に明るくなります。LED電球はあっという間に満足できる明るさに進化してます。大満足です!

2018-02-11
用途:
階段の照明
対象商品:
60368053

廊下との色違いを選んだのですが、少し違和感を感じています。

上村農園 様2017-12-08
用途:
照明電球交換
対象商品:
60368053

40形相当広配光タイプ予想以上に明るく大変満足しています。5年保証と言うことなので耐久性も良いはず。