OPPテープのレビュー
梅田商店 様2026-03-27
- 用途:
- 段ボール箱の梱包に使います。
以前買っていたテープよりも、強くなったと感じます。
以前は切り口がくっついてしまうと、切り口を探す苦労と綺麗に切り口をはがすことが出来ませんでしたが、かなり解消されたと思います。
2026-03-02
- 用途:
- 段ボール箱の梱包に使用
以前購入時は厚さ表示が無かったが、今回は0.05と表示され、他で売られてるより、0.005厚いので安心して使用できる。これは100m巻きなので、50m巻きよりコストパーフォマンスが20%ほど安いので大変お得。
キモノスタジオMIFURU 様2026-04-07
- 用途:
- 商品の梱包
厚さと粘着力がちょうど良く、手持ちの古いテープカッターでも綺麗に貼れました。
2026-03-07
- 用途:
- ガムテの代わりに
- 対象商品:
- 59629380
思ってた以上に切れたりしないです。
これとセットで使っているテープカッターで、普通に便利に使えます。
やっぱり百均の物とは違います。
2026-02-06
- 用途:
- 自動車修理用
自動車テールランプ又はヘッドライトの破損等の一時的な修理に使用。
メイクファン株式会社 様2026-03-27
- 用途:
- 段ボール箱の出荷時に使用
少し薄いですが、ぷつぷつと切れるような感じはないので、厚いものより使いやすいと思いました。
2026-03-17
- 用途:
- 梱包作業の必需品
安いけど品質も問題ないので梱包作業でガンガン使えます。
2026-02-19
- 用途:
- 梱包用途
ちょっとした、梱包等家庭用にも、作業用にも使っています。リピート商品です。
2026-03-07
- 用途:
- 100均と比較すると?
薄目です。
割引日でないとお得感はありません。
100均の方が使いやすかった。