スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なしのレビュー

平均満足度4.67(9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ

環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。
排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。
【用途】作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 66086365
2026-08-19
用途: 工場内での作業時
卸売・小売業

これまでは毎年6月~10月レンタル品使用していましたが、5か月分のレンタル費用と本品価格に大差ない為購入決めました。価格も割引時に買いましたので安くお得でした。製品も何の問題もなく使用できており酷暑を乗り切れそうです。排水タンク20Lは満タンになると運搬時重いので台車使うようしてます。小さいタンクだと頻繁に水捨てに行く必要あるので20Lは良いです。あとは耐久性ですが数シーズン使えることを期待してます。

2026-08-11
用途: 自動車整備の作業中

よく冷えます
首振りと迷ったが、実際使ってみると固定式でも良かったと思う
首振りだと冷気が散って効果が減るように思いました
この機器を使っても汗は大量に出ますが
毎年、汗で体がかぶれているのに今年はまだそこまでの状態になっていない
空調服と併用すると空調服でガードされてクーラーの風が感じにくい
タンクは20Lで手間が省けますが、20L近くまでたまっていると
タンクを引き出し、持って移動時に重い
スイッチの位置を立って操作できるように上の方につけてほしかった
電源線の固定位置が下の方なのでキャスターで移動時に
線を上に引っ張るように持ちながらの移動になる
移動時に線を上に固定できるように金具を付けた

2人が参考にしています
2026-08-04
用途: 半屋外での作業
サービス業

スリム縦型でフィルターの位置やドレンタンクの位置等よく考えられていると思います。灯油ポリタンクの形に似たドレンタンクを横向きに入れるのですが
容量が大きいので捨てる頻度が少なくて済みます・
冷えは強力で申し分ないのですが惜しむらくはキャスターが4個共自在の方が使い勝手が良かったです。

1人が参考にしています
2026-05-10
用途: 暑い季節、倉庫での自動車 バイク整備の時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

同じタイプを30年以上、今2台目を使っています。
今のも まだ使えますが値上がりと在庫切れ寿命?を予想して
今回3台目を購入しました。
排水タンクも最近のは4~6リッタータンクですが、
この製品は20リッタータンク流用しているので
水のあふれに気をつかったり、たまった水を捨てる手間も少なくて楽です。
値段も安いので絶対お勧めで、特に10%オフのクーポン出た時はチャンス

9人が参考にしています
対象商品 : 66086365
2026-10-07
用途: 陶磁器工場
製造業

スレート屋根の工場内は熱が籠りやすいので導入しました。
よく冷えて助かります

2026-07-30
用途: 暑さ対策
個人のお客様

冷たい風が出るのとタンク容量が大きいので使いやすいです。排熱ダクトは上手く外に逃がせれば良いですね。思っていたより冷たい風がでるので効果ありです。

1人が参考にしています
2026-06-05
用途: 車修理
森モータース 様

期待以上に冷たい風が出ます。
コンパクトでとりまわしが良く買って良かったです。

4人が参考にしています
2026-07-08
用途: 作業場
双和塗装株式会社 様(建設業・工事業)

発注してから2.3日の到着直ぐに使用かなり満足しているとの社長の
感想

2人が参考にしています
2026-06-14
用途: 熱中症対策。
株式会社ウジエデリカ 様(製造業)

他の物を以前購入したが どこぞのものより冷えました。

5人が参考にしています